Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Event,
aktualisiert am08. Apr 2016Siemens Mobility GmbHAmsterdam
Siemens auf der Intertraffic 2016 in Amsterdam
Amsterdam, 05. Apr bis 08. Apr 2016
Standrundgang auf der Intertraffic
Unsere Experten bieten Ihnen am 05. April ab 13 Uhr bei einem Standrundgang Einblicke in die Zukunft des intelligenten Verkehrsmanagements. Anschließend stehen Sie Ihnen für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung. Treffpunkt ist an der Infotheke am Siemens-Stand 209 in Halle 11.
Bereits im Vorfeld des Standrundgangs haben Sie die Möglichkeit mehr über die drängendsten Fragen der Mobilität von morgen zu erfahren. In kurzen Impulsvorträgen geben Ihnen unsere Experten einen Einblick wie das konkret aussehen kann. Um Ihren Aufenthalt nach Ihren Interessen gestalten zu können, entnehmen Sie die genauen Themenschwerpunkte der einzelnen Vorträge hier:
Infografiken
Grüne Welle für Radfahrer
Naehert sich ein Fahrradfahrer mit SiBike-App einer Kreuzung, schaltet die Ampel binnen weniger Sekunden automatisch auf Gruen um bzw. eine bestehende Gruenphase wird verlaengert. SiBike nutzt die Vorteile der Satellitennavigationstechnologie. Das Smartphone des Fahrradfahrers bestimmt die Position mittels GPS und prueft, ob das Fahrrad einen virtuellen Ausloesepunkt mit einer vorher bestimmten Geschwindigkeit passiert. Wenn das Fahrrad den Ausloesepunkt passiert, meldet die App die Aktivierung des Ausloesepunktes an die Verkehrszentrale. Anschliessend gibt die Verkehrszentrale einen Befehl an die Ampelsteuerung und sorgt dafuer, dass der Fahrradfahrer gruenes Licht erhaelt.