-
SIA-partners tekenen present op
Accelerate the Future Event tijdens vakbeurs Indumation
De Siemens Industry
Academy, een structurele samenwerking tussen de bedrijfs- en academische wereld
die Vlaamse ingenieursstudenten en industriële spelers verbindt, blaast dit
jaar vier kaarsjes uit. Op de vakbeurs Indumation kondigt Siemens vandaag
feestelijk aan dat Universiteit Antwerpen toetreedt tot de samenwerking. De
toetreding toont perfect aan hoe Siemens de Academy de voorbije jaren
gecontroleerd heeft doen groeien om de stap naar een industriële carrière te
faciliteren.
-
Digitalisering
en duurzaamheid worden steeds belangrijker voor industriële bedrijven
- Siemens
is ook dit jaar aanwezig op Indumation, de belangrijkste vakbeurs voor
fabrieks-, proces- en infrastructuurautomatisering in België die plaatsvindt
van 18 tot 20 mei in Kortrijk Xpo. Onder het motto ‘infinite opportunities from
infinite data’, stelt de technologiespeler er haar laatste innovaties voor die
industriële bedrijven helpen te automatiseren en te digitaliseren met het oog op een duurzame
toekomst.
Siemens toont op Indumation haar
Digital Enterprise-portfolio; een reeks oplossingen die industriële bedrijven
helpen om systematisch te automatiseren, digitaliseren en de verkregen data
optimaal te benutten. “Dat is nodig om stand te houden in een wereld waarin de
marktomstandigheden de voorbije jaren en maanden drastisch zijn veranderd”,
meent Eddy Nelis, Senior Vice President Digital Industries bij Siemens. “Een
toenemende kostendruk, korter wordende innovatiecycli, de nood naar meer
duurzaamheid, het toenemend belang van informatietechnologie en de war for talent zijn maar enkele van deze
uitdagingen waarvoor elektrificatie, automatisering en digitalisering nodig
zijn.”
Siemens België verwelkomt het Waalse Coexpair Dynamics, gespecialiseerd in machineontwikkeling voor composiet onderdelen voor de luchtvaartindustrie, als eerste Solution Partner voor Machine Tools Systems in België. Door hun respectievelijke expertise op het vlak van precieze CNC-sturing en automated fiber placement te bundelen, helpen de partners hoogvliegers als Airbus en Boeing om efficiënter vliegtuigcomponenten te produceren die voldoen aan de immer strenge kwaliteitsnormen van vandaag en morgen. Coexpair Dynamics zet de kracht van het partnerschap in de verf met de introductie van een innovatieve fiber placement machine uitgerust met Siemens-technologie.
- Levering van 50 Vectron MS inclusief volledige dienstverlening gedurende vijftien jaar
- Eerste Vectron met een bedrijfssnelheid van 230 km/u
- Levering vanaf december 2025
De Tsjechische spoorwegmaatschappij
heeft vijftig Vectron MS-multisysteemlocomotieven besteld bij Siemens Mobility.
Het contract omvat ook dienstverlening gedurende vijftien jaar. Met een
maximale bedrijfssnelheid van 230 km/u kunnen de locomotieven ingezet worden op
zowel klassieke als hogesnelheidslijnen in snel grensoverschrijdend passagiersverkeer.
De levering start vanaf december 2025.
Vrachtwagens die elektriciteit afnemen van bovenleidingen op de snelweg zijn ook voor Vlaanderen een manier om vrachtvervoer over de weg onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Dat blijkt uit de tussentijdse resultaten van het VIL-project LOGIBAT, waaraan 30 bedrijven deelnemen. Onderzoek uitgevoerd door VIL-partner UA toont aan dat elke euro die vandaag in deze klimaatoplossing geïnvesteerd wordt, tot 8,3 euro kan opleveren over een periode van 20 jaar.
Zogenaamde Catenary Electric Road Systems (ERS), vrachtwagens die uitgerust zijn met een pantograaf zoals een trein of een tram, maken het niet alleen mogelijk om emissievrij te rijden onder bovenleidingen, maar tegelijk kunnen de vrachtwagenbatterijen al rijdend opladen. Op die manier bieden ze een mogelijke aanvulling op vaste oplaadpunten voor vrachtwagens op depots en langs snelwegen.
-
Aan alle klimaatvriendelijke contractvoorwaarden is voldaan: Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) bestelt 31 elektrische treinen van Siemens Mobility
-
De milieuvriendelijke Mireo Plus B-treinen rijden op alle lijnen van het spoornet Oost-Brandenburg
-
Met de lancering van de dienst in december 2024 zullen voor het eerst batterij-elektrische treinen worden ingezet op het VBB-netwerk in Berlijn en Brandenburg.
De
metropoolregio Berlijn-Brandenburg krijgt eind 2024 de eerste elektrische,
emissievrije regionale treinen en een verbeterde en uitgebreide dienstregeling.
Om die dienst te leveren, bestelde Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), die begin
juni opnieuw het contract voor het netwerk binnenhaalde, 31 elektrische Mireo
Plus B-treinen met twee wagons bij Siemens Mobility. De deelstaten Berlijn en
Brandenburg zijn verantwoordelijk voor de planning en financiering van de
regionale passagiersdiensten per spoor in de VBB-regio.
Nederlands lasatelier kon dankzij intelligente installatie doorlooptijd halveren en laskwaliteit verhogen
De Beringse machinebouwer VINTIV ontwikkelde met
behulp van technologieën en expertise van Siemens een baanbrekende installatie
voor een Nederlands lasatelier. De installatie laat lassers toe om hun
CAD-ontwerpen (Computer Aided Design) rechtstreeks op te laden, waarna een robotarm de te lassen stukken
automatisch nauwkeurig positioneert. Dankzij de introductie van intelligentie,
beweging en veiligheid kon het atelier de doorlooptijd van zijn laswerk
halveren, terwijl de consistentie van de laskwaliteit steeg, ongeacht de
operator of lasser.
- Siemens Mobility moderniseert 305 Desiro-pendeltreinen van het Siemens-type, 64 M6-stuurcabines
en 21 I11-stuurcabines geleverd door Bombardier/Alstom
- De vloot van de Belgische Spoorwegen
beantwoordt nu aan de meest recente Europese basisnorm V3.6.0 voor de
veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen
Siemens Mobility haalde een
contract binnen van de NMBS, de Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen, om 390 treinen en stuurcabines uit te rusten met het Europese
treinbesturingssysteem (ETCS) Level 2. Dankzij de upgrade naar ETCS Level 2 kan
de vloot efficiënter worden bestuurd en voldoet die ook aan de meest recente
Europese normen voor de veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen.
Siemens Mobility zal de onboardunit leveren en staat ook in voor de
ondersteuning van de installatie in alle treinen van de vloot. De nieuwe
technologie zal trouwens niet alleen de bestaande nationale functies in België
en Luxemburg ondersteunen. Doordat een aantal van de gemoderniseerde treinen
opnieuw vergund zijn, kunnen de activiteiten mogelijks ook worden uitgebreid
naar Duitsland en Nederland. Siemens Mobility zal bovendien 10 jaar lang
instaan voor het onderhoud van het ETCS-systeem en voorziet een onlineoplossing
voor sleutelbeheer om de operationele dienstverlening verder te digitaliseren.
- S-Bahn Hamburg: Hanzestad speelt voortrekkersrol in digitale spooractiviteiten
- Passagiers profiteren van groter spooraanbod en stiptere treinen
Deutsche Bahn (DB) en Siemens Mobility hebbende eerste trein ter wereld ontwikkeld die autonoom in het treinverkeer actief is. Dr. Richard Lutz, CEO van DB, en dr. Roland Busch, CEO van Siemens AG, stelden de trein vandaag samen met dr. Peter Tschentscher, burgemeester van Hamburg, voor terwijl deze in het kader van het Digital S-Bahn Hamburg-project zijn eerste traject aflegde.