Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility et la SNCB unissent leurs forces pour la maintenance des locomotives Vectron au port d’Anvers

Locomotive services
Mis en service en 2000, l’atelier de traction anversois de la SNCB est dédié à la maintenance spécialisée des locomotives électriques et diesel pour le compte de la SNCB et d’autres opérateurs actifs sur le réseau ferré belge. Des opérations de maintenance y sont déjà réalisées aujourd'hui sur des locomotives Vectron de Siemens Mobility.
« Autrefois, les locomotives étaient entièrement fabriquées selon les souhaits du client », explique Pol Caby, CEO de Siemens Mobility Belgique et Pays-Bas. « La livraison prenait donc beaucoup plus de temps et la maintenance était particulièrement difficile. C’est pourquoi Siemens Mobility a développé la plateforme Vectron, qui permet de construire une locomotive standardisée avec un nombre limité d’options. Une stratégie gagnante : il y a déjà 1 500 locomotives de ce type en circulation aujourd'hui et une nouvelle Vectron sort chaque jour de la chaîne de montage pour un client de la liste d’attente. Nous connaissons donc cette machine sur le bout des doigts. Grâce à ce savoir-faire et à notre large éventail de solutions ferroviaires, nous pourrons encore augmenter l’efficacité de la maintenance des locomotives Vectron à l’atelier de traction d’Anvers, en partenariat avec la SNCB. »
« En plus d’assurer la maintenance de ses propres trains de voyageurs, la SNCB est aussi devenue, grâce au savoir-faire acquis et à des performances élevées, une valeur de référence en matière de maintenance pour le compte de tiers, qu'il s'agisse de matériel à haute vitesse, de composants de systèmes de sécurité ou de locomotives pour trains de marchandises ».

Gerd De Vos, directeur général Technics à la SNCB

La collaboration permet à Siemens Mobility de proposer non seulement des interventions mobiles, mais aussi des inspections planifiées et de la maintenance corrective. Pour détecter plus vite que jamais les défauts ou anomalies, les techniciens de Siemens Mobility emploient l’application Fleet Monitoring 5, qui tourne sur sa plateforme digitale Railigent X. Elle permet de surveiller à distance l’état de toutes les locomotives Vectron et de mieux anticiper la situation, sans attendre que la locomotive arrive à l’atelier. La maintenance est planifiée de manière optimale et son efficacité est décuplée étant donné que les pièces de rechange peuvent être livrées à temps. Ceci renforce la fiabilité et la disponibilité des locomotives et réduit au minimum les retards de service et les coûts de maintenance.

Épicentre

La position stratégique de l’atelier est un énorme atout. Il est implanté au cœur du faisceau de triage d’Anvers-Nord, l’épicentre du trafic ferroviaire européen au port d'Anvers, la deuxième plus grande porte d’entrée de l’Europe. Pour garantir un maximum d’efficacité au transport de fret par le rail, il est extrêmement important que les locomotives soient immobilisées le moins longtemps possible. Avec l'ancrage local de ces services de maintenance, Siemens Mobility et la SNCB offrent une alternative attractive et durable aux opérateurs ferroviaires. Auparavant, la maintenance de leurs locomotives Vectron devait être réalisée dans un atelier à l’étranger – un processus particulièrement long, coûteux et néfaste pour l’environnement, car source d’émissions inutiles. Elles pourront désormais être prises en charge localement à l’atelier de traction d’Anvers, au moment où les wagons de marchandises terminent leur parcours.

Croissance du ferroviaire

En optimisant localement la maintenance des locomotives Vectron à l’atelier de traction d’Anvers, le nouveau partenariat soutient le développement du rail en général et du port d’Anvers en tant que destination pour les opérateurs ferroviaires en particulier. « En unissant notre expertise et notre expérience à l’infrastructure et au savoir-faire de la SNCB, nous aidons les opérateurs ferroviaires à optimiser l’exploitation de leur flotte. Nous contribuons ainsi à la croissance du trafic ferroviaire, tout en renforçant l’attractivité du port d’Anvers pour le transport de marchandises. Le gouvernement fédéral a l’ambition de faire passer la part du transport de fret ferroviaire de 15 % à 30 % d'ici 2030. Le port poursuit le même objectif. Notre collaboration rendra cela possible », affirme Pol Caby.
« Transporter des marchandises par le rail est beaucoup plus écologique que par la route. Siemens Mobility y contribue non seulement à travers la production des locomotives Vectron, mais aussi par les efforts déployés pour rendre la maintenance toujours plus durable. L’atelier de traction d’Anvers, qui vient aujourd'hui compléter le vaste réseau international de Siemens Mobility pour la maintenance certifiée des locomotives Vectron, jouera également un rôle à ce niveau. Nous remercions vivement la SNCB pour sa confiance et abordons cette collaboration avec beaucoup d'ambition », conclut Stefanie Carle, Manager Service Centers, chez Siemens Mobility HQ.
Nathalie Ressent, Senior Account Manager Third Party Maintenance Service, confirme : « Du fait de sa situation à Anvers, au cœur du port, notre atelier permet de raccourcir les temps d'immobilisation nécessaires à la maintenance des locomotives Vectron. Grâce à la collaboration avec Siemens Mobility, nous sommes en mesure de combiner professionnalisme, expertise, disponibilité des pièces de rechange et accès à un atelier disposant des équipements nécessaires. »
Siemens Mobility est une entreprise gérée de manière autonome appartenant à Siemens AG. Leader des solutions de transport intelligentes depuis plus de 175 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans ses activités de base que sont le matériel roulant, l’automatisation et l’électrification ferroviaires, un portefeuille de logiciels complet, les systèmes clés en main ainsi que les services associés. Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de transport du monde entier de réaliser des infrastructures intelligentes, de créer de la valeur durable tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience des passagers et de garantir la disponibilité. Au cours de l'année fiscale 2022, clôturée le 30 septembre, Siemens Mobility a enregistré un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros avec près de 38 200 collaborateurs à travers le monde. Pour en savoir plus : www.siemens.com/mobility.
Read more

Contact

Katrien Valkiers

Siemens AG

+32 486112938