« C’est une réelle fierté de constater que
notre engagement commun en faveur de motorisations alternatives pour le
transport ferroviaire régional dans le nord de la Rhénanie-Palatinat porte ses
fruits. La commande de Hessische Landesbahn, en tant que partenaire contractuel
de Siemens Mobility, jette les bases pour démontrer l’adéquation des trains à
batterie innovants, respectueux du climat, pour les services quotidiens de
voyageurs dans la région de Westerwald. Nous nous réjouissons de l'expérience
et des leçons qui pourront être tirées de ce projet pilote. Cela nous permettra d’éclairer nos futures
décisions sur l'utilisation des motorisations alternatives », a estimé
Achim
Hallerbach, Administrateur du District de Neuwied et Directeur de SPNV-Nord.
Elmar Zeiler, Responsable Trains régionaux
chez Siemens Mobility, précise :
« Nous sommes ravis de cette opportunité qui nous est donnée dans le
cadre du projet pilote du Westerwald de démontrer que les motorisations
alternatives constituent une solution performante et écologique pour le
transport de voyageurs, même sur des voies à la topographie complexe et les
longues sections non électrifiées. Le Mireo Plus B de Siemens Mobility est
respectueux du climat, puissant et silencieux. En remplaçant le diesel par la
batterie, il permet de réaliser des économies de CO2 importantes. »
Les nouveaux trains à batterie circuleront sur les
lignes Oberwesterwaldbahn (OWB), entre Limburg et Siegen via Altenkirchen et
Au, et Unterwesterwaldbahn (UWB), entre Limburg et Siershahn via Montabaur. La
ligne OWB est longue de 115 kilomètres et comprend un tronçon de 75 kilomètres
sans ligne électrique aérienne. Les plans prévoient un rechargement des
batteries à Limbourg et sur le tronçon Au – Siegen. La section non électrifiée
de la ligne UWB est longue d’environ 35 kilomètres. Les trains peuvent
donc effectuer des trajets aller-retour sans rechargement. Sur ces deux lignes,
plus de 50 gares seront desservies.
Pour ce projet, Siemens Mobility construit trois
rames à batterie Mireo Plus B de deux voitures, chacune avec trois portes de
chaque côté pour faciliter les entrées et sorties. Les trains sont équipés de
pantographes pour une alimentation hybride par caténaires et batteries.
L’alimentation sera assurée par les seules batteries sur les sections non
électrifiées. En mode alimentation sur batterie, l'autonomie du Mireo Plus B
sur des voies à la topographie complexe est d'environ 80 kilomètres sans
recharge. La technologie à base de carbure de silicium mise en œuvre pour le
Mireo Plus B contribue à des économies d'énergie significatives.
Le train spacieux offre 126 places assises et un espace debout pour
une capacité de 156 voyageurs.