Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse25 September 2020Siemens MobilityMunchen
Homologation de la locomotive Vectron au Danemark
« Avec
la Vectron, les chemins de fer danois disposeront d'une flotte de locomotives
modernes connues pour leur qualité et leur haute fiabilité. L’homologation et
la mise en service de la Vectron au Danemark représentent une contribution
importante au développement d’un transport ferroviaire durable en Europe. Nous
sommes particulièrement heureux de pouvoir livrer ces locomotives à nos clients
plus tôt que prévu initialement », commente Michael Peter, CEO de Siemens
Mobility.
« La
livraison de ces trois premières locomotives Vectron de Siemens marque de
manière très concrète l’entrée de la DSB dans le futur. Les locomotives
électriques auront un impact positif sur notre empreinte environnementale, tant
en termes de consommation d’énergie que d’émission de particules au niveau local,
et aideront la DSB à réaliser son objectif : assurer une exploitation
ferroviaire durable, fiable et flexible au bénéfice de nos clients »,
assure Flemming Jensen, CEO de DSB.
Les
nouvelles locomotives de la DSB circuleront au Danemark et en Allemagne, et
seront utilisées principalement sur les réseaux de transport régionaux pour
tracter des voitures voyageurs à double étage de la société de chemins de fer
danoise. Toutes les locomotives développent une puissance maximale de
6 400 KW et peuvent atteindre une vitesse de 200 km/h. Conçue
pour des systèmes de tension 15 kV / 16,7 Hz et 25 kV /
50 Hz, la Vectron AC est équipée du système européen de contrôle des
trains ETCS ainsi que des systèmes de contrôle PZB/LZB et DK-STM.
À
ce jour, 50 clients l’ont déjà choisie pour leur flotte et commandé plus
de 1 000 locomotives de ce type. Avec son homologation au Danemark,
la Vectron est désormais habilitée à circuler dans 20 pays d’Europe. Elle
est également homologuée pour une mise en circulation en Autriche, en Belgique,
en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en Finlande, en Allemagne, en
Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, en
Serbie, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède, en Suisse et en Turquie.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Mobility est une entreprise de Siemens AG dotée d'une gestion autonome. Leader des solutions de transport depuis plus de 160 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans ses activités de base que sont le matériel roulant, l'automatisation ferroviaire et l’électrification des réseaux, les systèmes clés en main, les systèmes intelligents de gestion du trafic et les services associés. Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de mobilité dans le monde de rendre les infrastructures intelligentes, d'augmenter la durabilité tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience voyageur et de garantir la disponibilité. Pour l’exercice fiscal 2019 (clos le lundi 30 septembre 2019), l’ancienne division Siemens Mobility a généré un chiffre d'affaires de 8,9 milliards d’euros avec près de 36 800 employés dans le monde. Pour en savoir plus : www.siemens.com/mobility.
Contact
Eva Haupenthal
Siemens AG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 Munich
Allemagne
81739 Munich
Allemagne
+49 (89) 636 24421