[{"name":"Home","site_name":"Press & Events | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/be\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"69","base_nodepath":"\/node\/69","base_path":"\/be\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/be","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Communiqué de presse07 March 2023Siemens MobilityHuizingen
Siemens Mobility et la SNCB
unissent leurs forces pour la maintenance des locomotives Vectron au port
d’Anvers
La maintenance locale réduit l'impact
environnemental et les coûts pour les opérateurs ferroviaires tout en
renforçant la disponibilité des locomotives et la croissance du trafic
ferroviaire
Avec Fleet Monitoring 5,
Siemens Mobility numérise la maintenance pour une meilleure efficacité et une
plus grande fiabilité et disponibilité des locomotives.
Le partenariat contribue à la
croissance du trafic ferroviaire, tout en renforçant l’attractivité du port
d’Anvers pour le transport de marchandises
Siemens Mobility et la SNCB
annoncent une nouvelle collaboration destinée à soutenir le transport de
marchandises dans le port d’Anvers. Dans le cadre de ce partenariat baptisé
« Locomotive Services - Antwerp », les deux entreprises réaliseront
ensemble la maintenance des locomotives Vectron de Siemens Mobility à l’atelier
de traction d’Anvers, qui occupe une position centrale dans le faisceau de
triage. L’ancrage local de ces services à l’étape de déchargement du fret
permettra de réduire l'impact environnemental, les coûts de maintenance et les temps
d'immobilisation des locomotives pour les opérateurs ferroviaires. Cette
collaboration rendra le port d’Anvers plus attractif pour le transport de
marchandises et contribuera à réaliser son ambition de multiplier le trafic
ferroviaire par deux dans la zone portuaire d’ici 2030.
La maintenance locale réduit l'impact
environnemental et les coûts pour les opérateurs ferroviaires tout en
renforçant la disponibilité des locomotives et la croissance du trafic
ferroviaire
Avec Fleet Monitoring 5,
Siemens Mobility numérise la maintenance pour une meilleure efficacité et une
plus grande fiabilité et disponibilité des locomotives.
Le partenariat contribue à la
croissance du trafic ferroviaire, tout en renforçant l’attractivité du port
d’Anvers pour le transport de marchandises
Siemens Mobility et la SNCB
annoncent une nouvelle collaboration destinée à soutenir le transport de
marchandises dans le port d’Anvers. Dans le cadre de ce partenariat baptisé
« Locomotive Services - Antwerp », les deux entreprises réaliseront
ensemble la maintenance des locomotives Vectron de Siemens Mobility à l’atelier
de traction d’Anvers, qui occupe une position centrale dans le faisceau de
triage. L’ancrage local de ces services à l’étape de déchargement du fret
permettra de réduire l'impact environnemental, les coûts de maintenance et les temps
d'immobilisation des locomotives pour les opérateurs ferroviaires. Cette
collaboration rendra le port d’Anvers plus attractif pour le transport de
marchandises et contribuera à réaliser son ambition de multiplier le trafic
ferroviaire par deux dans la zone portuaire d’ici 2030.
Mis en service en 2000,
l’atelier de traction anversois de la SNCB est dédié à la maintenance
spécialisée des locomotives électriques et diesel pour le compte de la SNCB et
d’autres opérateurs actifs sur le réseau ferré belge. Des opérations de
maintenance y sont déjà réalisées aujourd'hui sur des locomotives Vectron de
Siemens Mobility.
« Autrefois, les
locomotives étaient entièrement fabriquées selon les souhaits du client »,
explique Pol Caby, CEO de Siemens Mobility Belgique et Pays-Bas. « La
livraison prenait donc beaucoup plus de temps et la maintenance était
particulièrement difficile. C’est pourquoi Siemens Mobility a développé la
plateforme Vectron, qui permet de construire une locomotive standardisée avec
un nombre limité d’options. Une stratégie gagnante : il y a déjà
1 500 locomotives de ce type en circulation aujourd'hui et une
nouvelle Vectron sort chaque jour de la chaîne de montage pour un client de la
liste d’attente. Nous connaissons donc cette machine sur le bout des doigts.
Grâce à ce savoir-faire et à notre large éventail de solutions ferroviaires,
nous pourrons encore augmenter l’efficacité de la maintenance des locomotives
Vectron à l’atelier de traction d’Anvers, en partenariat avec la SNCB. »
« En plus d’assurer la
maintenance de ses propres trains de voyageurs, la SNCB est aussi devenue,
grâce au savoir-faire acquis et à des performances élevées, une valeur de
référence en matière de maintenance pour le compte de tiers, qu'il s'agisse de
matériel à haute vitesse, de composants de systèmes de sécurité ou de
locomotives pour trains de marchandises ».
Gerd De Vos, directeur général
Technics à la SNCB
La collaboration permet à
Siemens Mobility de proposer non seulement des interventions mobiles, mais
aussi des inspections planifiées et de la maintenance corrective.
Pour détecter plus vite que jamais les défauts ou anomalies, les techniciens de
Siemens Mobility emploient l’application Fleet Monitoring 5, qui tourne
sur sa plateforme digitale Railigent X. Elle permet de surveiller à
distance l’état de toutes les locomotives Vectron et de mieux anticiper la
situation, sans attendre que la locomotive arrive à l’atelier. La maintenance
est planifiée de manière optimale et son efficacité est décuplée étant donné
que les pièces de rechange peuvent être livrées à temps. Ceci renforce la
fiabilité et la disponibilité des locomotives et réduit au minimum les retards
de service et les coûts de maintenance.
Épicentre
La position stratégique de
l’atelier est un énorme atout. Il est implanté au cœur du faisceau de triage
d’Anvers-Nord, l’épicentre du trafic ferroviaire européen au port d'Anvers, la
deuxième plus grande porte d’entrée de l’Europe. Pour
garantir un maximum d’efficacité au transport de fret par le rail, il est
extrêmement important que les locomotives soient immobilisées le moins
longtemps possible. Avec l'ancrage local de ces services de maintenance,
Siemens Mobility et la SNCB offrent une alternative attractive et durable aux
opérateurs ferroviaires. Auparavant, la maintenance de leurs locomotives
Vectron devait être réalisée dans un atelier à l’étranger – un processus particulièrement long, coûteux et néfaste
pour l’environnement, car source d’émissions inutiles. Elles pourront désormais
être prises en charge localement à l’atelier de traction d’Anvers, au moment où
les wagons de marchandises terminent leur parcours.
Croissance
du ferroviaire
En optimisant localement la
maintenance des locomotives Vectron à l’atelier de traction d’Anvers, le
nouveau partenariat soutient le développement du rail en général et du port
d’Anvers en tant que destination pour les opérateurs ferroviaires en
particulier. « En unissant notre expertise et notre expérience à
l’infrastructure et au savoir-faire de la SNCB, nous aidons les opérateurs
ferroviaires à optimiser l’exploitation de leur flotte. Nous contribuons ainsi
à la croissance du trafic ferroviaire, tout en renforçant l’attractivité du
port d’Anvers pour le transport de marchandises. Le gouvernement fédéral a l’ambition
de faire passer la part du transport de fret ferroviaire de 15 % à
30 % d'ici 2030. Le port poursuit le même objectif. Notre collaboration
rendra cela possible », affirme Pol Caby.
« Transporter des
marchandises par le rail est beaucoup plus écologique que par la route. Siemens
Mobility y contribue non seulement à travers la production des locomotives
Vectron, mais aussi par les efforts déployés pour rendre la maintenance
toujours plus durable. L’atelier de traction d’Anvers, qui vient aujourd'hui compléter
le vaste réseau international de Siemens Mobility pour la maintenance certifiée
des locomotives Vectron, jouera également un rôle à ce niveau. Nous remercions
vivement la SNCB pour sa confiance et abordons cette collaboration avec
beaucoup d'ambition », conclut Stefanie Carle, Manager
Service Centers, chez Siemens Mobility HQ.
Nathalie Ressent, Senior
Account Manager Third Party Maintenance Service, confirme : « Du fait
de sa situation à Anvers, au cœur du port, notre atelier permet de raccourcir
les temps d'immobilisation nécessaires à la maintenance des locomotives
Vectron. Grâce à la collaboration avec Siemens Mobility, nous sommes en mesure
de combiner professionnalisme, expertise, disponibilité des pièces de rechange
et accès à un atelier disposant des équipements nécessaires. »
Siemens Mobility est une entreprise gérée de manière autonome appartenant à Siemens AG. Leader des solutions de transport intelligentes depuis plus de 175 ans, Siemens Mobility innove en permanence dans ses activités de base que sont le matériel roulant, l’automatisation et l’électrification ferroviaires, un portefeuille de logiciels complet, les systèmes clés en main ainsi que les services associés. Grâce à la digitalisation, Siemens Mobility permet aux opérateurs de transport du monde entier de réaliser des infrastructures intelligentes, de créer de la valeur durable tout au long du cycle de vie, d’améliorer l’expérience des passagers et de garantir la disponibilité. Au cours de l'année fiscale 2022, clôturée le 30 septembre, Siemens Mobility a enregistré un chiffre d’affaires de 9,7 milliards d’euros avec près de 38 200 collaborateurs à travers le monde. Pour en savoir plus : www.siemens.com/mobility.