Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse08 March 2018Siemens MobilityMunich
Nouvelle locomotive « Smartron » Siemens pour l’Allemagne
« Avec la nouvelle Smartron, nous offrons à nos clients une locomotive puissante et fiable, configurée pour des types d’exploitation spécifiques, ce qui permet de simplifier la procédure d’achat. Le principe : une seule version standard, un seul contrat standard, un seul prix standard », explique Sabrina Soussan, CEO de la division Mobility Division de Siemens.
La Smartron est basée sur des composants qui ont fait leurs preuves sur le modèle Vectron, lequel totalise déjà plus de 100 millions de kilomètres et a largement démontré sa fiabilité. La locomotive développe une puissance maximale de 5,6 MW et peut atteindre une vitesse de 140 km/h. D’un poids d’environ 83 tonnes, elle est prévue pour un écartement de rails standard de 1 435 mm. La Smartron fonctionne sur une alimentation CA 15 kV et est équipée du système de protection des trains PZB/LZB. Elle arborera une livrée standard « bleu Capri ».
En savoir plus:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Eva Haupenthal
Siemens AG
Nonnendammallee 101
13629 Berlin
Allemagne
13629 Berlin
Allemagne
+49 (89) 636-24421