Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht08 maart 2018Siemens MobilityMünich
Nieuwe Siemens "Smartron"-locomotief voor Duitsland

"Met de nieuwe Smartron bieden we onze klanten een krachtige en betrouwbare locomotief aan die geconfigureerd is voor specifieke activiteiten, waardoor het aankoopproces vereenvoudigd wordt. Eén standaardversie, één standaardcontract, één standaardprijs – dat is het idee achter de Smartron", vertelt Sabrina Soussan, CEO van de Mobility Division bij Siemens.
De Smartron is gebaseerd op beproefde componenten van de Vectron, die zijn betrouwbaarheid reeds ruimschoots heeft aangetoond tijdens meer dan 100 miljoen bedrijfskilometers. De locomotief heeft een maximumvermogen van 5,6 MW en een topsnelheid van 140 km/h. Hij rijdt op het standaardspoor van 1.435 mm en weegt ongeveer 83 ton. De Smartron is ontworpen voor het 15-kV AC-voedingssysteem en is uitgerust met het PZB/LZB-treinbeveiligingssysteem. De locomotief wordt geleverd in de standaardkleur "Capri Blue".
Meer informatie:
Siemens AG
(Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence,
innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active
around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the
largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of
efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions
as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary
Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as
computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as
well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of
€83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around
379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at
www.siemens.com
.
Contact
Eva Haupenthal
Siemens AG
Nonnendammallee 101
13629 Berlijn
Duitsland
13629 Berlijn
Duitsland
+49 (89) 636-24421