- "Intelligent Valve" von Siemens ist jetzt auch bei Glykol im Hydraulikkreislauf einsetzbar
- Integrierte Umschaltfunktion spart Engineering-Aufwand und Investitionskosten auf Automationsebene
Das intelligente Ventil von Siemens Smart Infrastructure bietet jetzt eine Glykol-Funktionalität und kann in Hydraulikkreisläufen mit ethylenglykolhaltigen Frostschutzmitteln eingesetzt werden. Dadurch erweitern sich die Anwendungsbereiche des Intelligent Valve erheblich: Das Ventil kann somit in Hydraulikkreisläufen genutzt werden, die bei Stillstand Umgebungstemperaturen unter 0 °C ausgesetzt sind. Beispiele sind Konvektoren in raumlufttechnischen Anlagen (RLT) oder Rückkühler von Kühlmaschinen. Mit der neuen Funktion kann die geforderte Berstsicherheit gewährleistet werden, ohne auf die bekannten Vorteile des Ventils wie Energietransparenz, druckunabhängige Volumenstromregelung oder optimierte Temperaturdifferenz (ΔT) zu verzichten.
- Prozessleitsystem Simatic PC S neo Verion 4.0 bereit für Prozessanlagen jeglicher Größe
- Erweiterte Funktionalitäten für modulare Anlagen auf Basis MTP-Standard
- Neue Hardware-Plattform: Siemens zeigt neue Controller-Generation Simatic S7-4100 sowie den Communication Node Simatic CN 4100
- Siemens zeigt Simatic PCS neo V4.0 mitsamt der neuen Hardware erstmalig auf der SPS von 8. bis 10. November 2022 in Nürnberg
Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel: Die Unternehmen der Prozessindustrie stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Um ihre Anlagen für die Zukunft zu wappnen, müssen Betreiber aus Siemens-Sicht auf ein hochflexibles Prozessleitsystem setzen. Vor diesem Hintergrund hat Siemens jetzt sowohl eine neue Software-Version als auch neue Hardware-Komponenten für sein webbasiertes Prozessleitsystem Simatic PCS neo auf den Markt gebracht. Mit der Version 4.0 ist Simatic PCS neo ab sofort bereit für Anlagenkapazitäten und Großprojekte von bis zu 64.000 Prozessobjekten und 56 Steuerungen – und damit für Industrieanlagen jeglicher Größe geeignet.
- Analyze MyDrives Edge mit neuem Feature zur Optimierung des Energieverbrauchs
- Analyze MyDrives Edge ist Teil von Siemens Xcelerator
- Neuer kompakter DC/DC-Steller Sinamics DCP 250 kW
Im Bereich der energieeffizienten und nachhaltigen Antriebstechnik bringt Siemens dieses Jahr gleich zwei Neuerungen mit auf die Fachmesse Smart Production Solutions (SPS) in Nürnberg. Die erste Neuerung bezieht sich auf die bereits im Markt etablierte Applikation Analyze MyDrives Edge. Diese erhält ein neues Feature, das Transparenz über den Energieverbrauch des gesamten Antriebssystems sicherstellt. Das KI-basierte Feature der Edge-App errechnet alle Daten, ohne dass hierfür zusätzliche Sensorik und spezielle Messgeräte benötigt werden. Die App zeigt auf, wie effizient der Antrieb läuft, wie hoch Energieverbrauch und Betriebskosten sind und welchen CO2-Fußabdruck der Antrieb hinterlässt. Antriebseinstellungen können damit noch besser auf die Kundenbedürfnisse optimiert werden.
- Nürnberg Messe, 8. bis 10. November 2022
Unter dem Motto „Make it real“ zeigt Siemens auf der SPS in Nürnberg wie sich die reale und die digitale Welt miteinander verbinden lassen und so aus Unternehmen Digital Enterprises werden. Erleben Sie die Siemens Lösungen und Experten live am SPS Messestand (Halle 11) in Nürnberg und erfahren Sie wie diese Kunden bei der digitalen Transformation unterstützen.
- Gründung am 1. Oktober 1847
- Seit 1847 rund 4 Millionen Menschen beschäftigt
- Heute Weltmarktführer in Automatisierung, Elektrifizierung, Digitalisierung und Mobilität
Am 12. Oktober 1847 hat Siemens in einem Berliner Hinterhof in der Schöneberger Straße seinen Betrieb aufgenommen – als kleine Manufaktur von Zeigertelegrafen mit zehn Mitarbeitern. 175 Jahre später beschäftigt Siemens mehr als 300.000 Menschen weltweit und ist mit einem Umsatz von rund 62 Milliarden Euro einer der größten Technologiekonzerne der Welt.
- Siemens Xcelerator wächst weiter als offene digitale Business-Plattform basierend auf einem umfassenden Portfolio von Software, Services und vernetzter Hardware
- Volta Trucks und Siemens arbeiten gemeinsam an der beschleunigten Elektrifizierung kommerzieller Flotten
- Automotive Cells Company (ACC) und Siemens kooperieren, um die Produktion von Batteriezellen zu optimieren
- Siemens geht für das Geschäftsjahr 2022 von einem Umsatzwachstum von mehr als 10 % in seinen digitalen Geschäften aus
Gemeinsam mit Partnern und Kunden treibt Siemens über seine offene digitale Business-Plattform Siemens Xcelerator die digitale Transformation der Wirtschaft voran. Die Plattform umfasst ein umfangreiches Portfolio, ein leistungsstarkes Partner-Ökosystem sowie einen Marktplatz für Kunden, Partner und Entwickler. Ziel der Plattform ist es, die Digitalisierung einfacher, schneller und skalierbar zu machen. Heute, nur rund drei Monate nach dem Start der Plattform am 29. Juni, gibt Siemens zwei neue Partnerschaften in Zusammenhang mit Siemens Xcelerator bekannt.
- Effizientere Produktion und widerstandsfähigere Lieferketten durch Print-on-Demand und diitale Lagerhalteurng
- Produkte schnell reparieren und verbessern, statt sie zu ersetzen
- Optimiertes Produktdesign dank völlig neuer Konstruktionsmethoden
- Verbesserte Materialeffizienz, Kreislaufwirtschaft und CO2 Bilanz
Individualisierung und Industrialisierung zugleich – Stufenlos skalierbare Produktion von der Losgröße Eins bis zur Massenproduktion
- Anbindung der Gebäudemanagementplattform Desigo CC V6 an Building X, die offene und KI-fähige Cloud-Plattform von Siemens
- Verbesserte Cybersicherheit mit erweiterter Unterstützung für IEC 62443-3-3 SL2
- Neue Flex-Client-Funktionen verbessern das Nutzererlebnis
- Erfüllt die Anforderungen des BACnet B-XAWS-Profils für domänenübergreifende Advanced Workstation und BACnet Secure Connect
Siemens Smart Infrastructure stellt Desigo CC V6, die neueste Version der integrierten Gebäudemanagementplattform für die Digitalisierung von Gebäuden jeder Größenordnung vor. Desigo CC V6 verbindet sich direkt mit Building X und ist weltweit eines der ersten zertifizierten Gebäudemanagementsysteme, das die Anforderungen des BACnet B-XAWS-Profils für domänenübergreifende Advanced Workstation mit BACnet Secure Connect erfüllt.
- Thermostat der Produktfamilie RDG200 jetzt mit eingebautem CO2-Sensor zur Überwachung und Steuerung der Raumluftqualität
- Wichtiger Beitrag zu gesundem Raumklima und komfortablem Arbeitsplatz
- Sorgt für maximale Energieeffizienz und niedrigere Energiekosten
Die Thermostat-Produktfamilie RDG200 von Siemens Smart Infrastructure bietet jetzt eine Variante, die mit einem CO2-Sensor und Steuerungsfunktionen ausgestattet ist. Dies ermöglicht die Überwachung und Anpassung der Raumluftqualität, um allen Gebäudenutzern jederzeit ein gesundes und produktives Raumluftklima zu gewährleisten und gleichzeitig das Gebäude weiterhin effizient zu betreiben. Wenn sich die Luftqualität aufgrund steigender CO2-Konzentration verschlechtert, wird automatisch die Lüftung eingeschaltet, so dass der Raum mit der angemessenen Menge an Frischluft versorgt wird.
- Digitalisierung der Brauanlage
- Bierbrauen bleibt Handarbeit
- Maßgeschneidertes Automatisierungssystem von Siemens
Unternehmen der Brauindustrie stehen heute einer Vielzahl an Herausforderungen gegenüber. Die Menge an verschiedenen Sorten nimmt immer mehr zu, gleichzeitig steigt im Konkurrenzkampf der Kostendruck. Der Weg, die Bierherstellung flexibler und wirtschaftlicher zu gestalten, führt über eine durchgängige Digitalisierung der Brauanlage – und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Vom Warenein- und -ausgang über die Produktion bis zur unternehmerischen Ressourcenplanung. Denn wenn alle Prozesse optimal ineinandergreifen und alle Anlagenteile zuverlässig miteinander kommunizieren, steigt die Flexibilität und die Kosten werden gesenkt.