Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung18. Februar 2019Digital FactoryNürnberg
Vielseitig, systemdurchgängig, sicher – neues Servoantriebssystem für Schutzkleinspannungsbereich

Das Bild zeigt das neue Servoantriebssystem.
Das durchgängige Simatic Micro-Drive System ist in vier Gehäusegrößen für Motorleistungen von 0,05 bis ein Kilowatt verfügbar. Der 4-Quadranten-Antrieb besitzt bei jeder Motorleistung einen integrierten Bremschopper. Durch den abschaltbaren Bremschopper ist die Energierückspeisung bei Batteriebetrieb möglich. Alle Motion Control-Funktionalitäten werden durch Steuerungen wie Simatic und Simotion ergänzt. Die Safety Integrated Funktionen STO, SS1, SLT, SLS, und SSM sind in den Simatic Micro-Drive F- und FIO-Varianten enthalten. Die Safety-Funktion SBC ist bei den FIO-Varianten realisiert. Sie nutzen die Safety-I/Os der FIO-Varianten im Betrieb. Alle Safety-Funktionen können über das TIA Portal aktiviert werden. Sämtliche Betriebsdaten werden von Simatic Micro-Drive direkt an die Steuerung übermittelt und können über MindConnect an Cloud-Plattformen wie MindSphere übertragen werden. Um Kundenanforderungen mit größter Flexibilität erfüllen zu können, setzt Siemens bei Simatic Micro-Drive bei den Motoren und Steckleitungen auf Produktpartnerschaften mit den Firmen Dunkermotoren, ebm-pabst, Harting und KnorrTec. Das Servoantriebssystem eignet sich für ganz unterschiedliche Anwendungen; beispielsweise für exakte Positionieraufgaben, in Shuttles für Regalbediengeräte und Lagerregalsysteme, in fahrerlosen Transportsystemen (FTS) sowie in der Medizintechnik.
Weitere Informationen zum Thema Simatic Micro-Drive unter www.siemens.de/micro-drive
Weitere Informationen zu den Produktpartnern Dunkermotoren, ebm-pabst, Harting und KnorrTec unter www.siemens.com//productpartner
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2019 unter www.siemens.com/presse/hm19 und www.siemens.de/hannovermesse
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975