Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung07. August 2024Digital IndustriesNürnberg
Sinumerik 828D mit neuer Hardware und digitalem Zwilling für mehr Flexibilität, Nachhaltigkeit und Cybersicherheit
Sinumerik 828D PPU271.5, Sinumerik 828D PPU270.5 und neu gestaltetes Bedienkonzept Sinumerik 828D MCP
Run MyVirtual Machine auch für Sinumerik 828D möglich
Mit den neuen Prozessoreinheiten ist das Upgrade der Sinumerik 828D auf die Softwareversion 5.24 möglich und somit der Weg frei für Sinumerik Run MyVirtual Machine. Wie bei der Sinumerik One, der Digital Native Steuerung, ermöglicht Run MyVirtual Machine die Erstellung, Validierung und Optimierung von NC-Programmen mit einem digitalen Zwilling der Maschine, ohne die Produktion zu unterbrechen. Das verkürzt die Einrichtezeit an der realen Maschine um bis zu 20 Prozent und minimiert Fertigungsrisiken. Zusätzlich sind der Arbeitsraum der Maschine, Aufspannung, Werkzeug- und Materialabtrag in allen Phasen des NC-Programms bis ins Detail visualisierbar. Mögliche Kollisionen können somit bereits im Vorfeld erkannt und eliminiert werden. Das Training neuer Mitarbeiter mit Run MyVirtual Machine spart zudem Maschinenzeit und minimiert das Risiko von Schäden durch Fehlbedienung oder Programmierfehler.
Neu gestaltetes Bedienkonzept Sinumerik 828D MCP
Passend zu der neuen Generation der Prozessoreinheiten wird das neu gestaltete Bedienkonzept Sinumerik 828D MCP eingeführt. Damit bringt Siemens auch für die Sinumerik 828D eine noch intuitivere Maschinenbedienung auf den Markt, die CNC-Anwendern mehr Komfort, Effizienz und Flexibilität bietet. Zum neu gestalteten Bedienkonzept Sinumerik 828D MCP gehören deutlich größere und innovativ gestaltete Bedienfelder mit 12,1-Zoll- und 15,6-Zoll-Screens sowie mechanische Tasten. Mit Create MyHMI /3GL können zusätzlich weitere Anpassungen der Benutzeroberfläche für spezifische Anwendungsbereiche vorgenommen werden.
Sinumerik 828D PU272.5
Erweiterte Konnektivität, Transparenz im Bereich Energieeffizienz und verbesserte Security-Funktionen
Die neuen Prozessoreinheiten verfügen über eine X120-Schnittstelle, was die
Verbindung mit externen Geräten wie Sinumerik HT (Handheld Terminal) 10 oder
Edge-Geräten ermöglicht. Das erweitert die Einsatzfähigkeit und erhöht die Produktivität.
Durch die Ctrl-E-Tastenkombination erhält der Anwender zudem eine umfangreiche
Analysefunktion, die Transparenz bezüglich des Energieverbrauchs herstellt. Im
Bereich Cybersicherheit bieten die neuen Prozessoreinheiten
Sicherheitsfunktionen wie Sicherheitsarchiv, Benutzerverwaltung und
Zertifikatsspeicher und schützen so vor Manipulation und Produktpiraterie.
Mit der neuen Hardware und der damit verbundenen neuen Software für die
Sinumerik 828D ebnet Siemens auch hier den Weg in die Welt der Digitalen
Zwillinge zu mehr Flexibilität, Produktivität und Nachhaltigkeit. Zugleich erweitert
sich der Anwendungsbereich der Steuerung von Dreh-, Fräs- und
Schleiftechnologie auf die Bereiche Power & Energy, Electronics & 5G,
Automotive und mehr.
Für diese Pressemitteilung
Links
Folgen Sie uns auf Social Media
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 72.000 Menschen.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welt befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.