Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung10. Februar 2022Siemens AGMünchen
Siemens zahlt Dividende von 4,00 Euro je Aktie

„Im Geschäftsjahr 2021 haben wir das Unternehmen in
schwierigen Zeiten auf Kurs gehalten und zugleich unsere Innovationskraft
weiter ausgebaut. Das starke Wachstum und die hohe Profitabilität der Geschäfte
sprechen für sich", sagte Jim Hagemann Snabe, Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Siemens AG. „Fundament dafür war, dass Siemens sich
frühzeitig und aus einer Position der Stärke neu erfunden hat. Auch der geordnete
Übergang auf das neue Vorstandsteam bedeutete in einer Zeit großer Veränderung
und Unsicherheit einen unschätzbaren Vorteil für Siemens.“
„Siemens hatte einen sehr erfolgreichen Start als
fokussiertes Technologieunternehmen. Siemens kann die realen und digitalen
Welten verbinden, wie kein anderes Unternehmen. Wir beherrschen das
Zusammenspiel von Hard- und Software und helfen so unseren Kunden, ihre eigene
digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Diese einzigartige
Stärke von Siemens schlägt sich in einem außerordentlichen Geschäftsergebnis
nieder. Davon profitieren auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Mit einer
progressiven Dividendenpolitik, einer starken
Kursentwicklung und unserem Aktienrückkaufprogramm bieten wir einen hochattraktiven
Total Shareholder Return“, sagte Roland Busch, Vorsitzender des Vorstands der
Siemens AG.
Eine starke Einbindung der Aktionärinnen und Aktionäre in die
virtuelle Hauptversammlung war Siemens angesichts der Einschränkungen aufgrund
der Corona-Pandemie äußerst wichtig. Das Unternehmen hatte daher die
wesentlichen Schwerpunkte der Reden des Aufsichtsratsvorsitzenden Jim Hagemann
Snabe und des Vorstandsvorsitzenden Roland Busch bereits am 3. Februar 2022 im
Internet veröffentlicht. Außerdem war den ordnungsgemäß angemeldeten
Aktionärinnen und Aktionären sowie ihren Bevollmächtigten ermöglicht worden, im
Vorfeld der Hauptversammlung Stellungnahmen mit Bezug zur Tagesordnung
einzureichen, damit diese im Internetservice zur Hauptversammlung zugänglich
gemacht werden konnten. Videostellungnahmen wurden darüber hinaus auch in der
Hauptversammlung eingespielt.
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung werden unter www.siemens.com/hauptversammlung
veröffentlicht.
Weitere
Informationen zur Hauptversammlung 2022 finden Sie unter www.siemens.com/presse/hauptversammlung.
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: HQCOPR202202106404DE