Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung05. Apr 2018Process Industries and DrivesNürnberg
Siemens übernimmt Technologieführer für Echtzeit-Funkortungslösungen
"Durch die Übernahme von Agilion bieten wir ab sofort auch Echtzeit-Funkortungslösungen. Dies ist eine wichtige Ergänzung unseres umfassenden Angebots im Bereich industrielle Identifikation und damit unseres Digital Enterprise-Portfolios", sagte Herbert Wegmann, Leiter des Geschäftssegments Industrial Communication and Identification. "RTLS ist eine wesentliche Grundlage für eine neue Stufe der flexiblen Automatisierung in der Fertigung, zum Beispiel durch dynamische, selbstorganisierende Produktionskonzepte in der Montage von Großprodukten. Zudem ermöglicht die Echtzeit-Ortung den sicheren und effizienten Einsatz kollaborativer und mobiler Roboter."
"Für Agilion ist die Übernahme der ideale Schritt, um die hochpräzisen und leistungsfähigen RTLS-Lösungen nun im großem Maßstab auszurollen" erläutert Andreas Werner, einer der Geschäftsführer bei Agilion. "Gemeinsam werden wir eine führende Stellung auf dem Markt für flexible Automatisierungslösungen einnehmen, indem wir das von Agilion entwickelte RTLS-Knowhow mit den Stärken von Siemens im Bereich Digitalisierung und Automatisierung verbinden."
RTLS lassen sich unter anderem in komplexen Umgebungen für unterschiedlichste Applikationen einsetzen. In der Produktion ermöglicht es beispielsweise eine exakte Überwachung des Produktionsfortschritts und einen transparenten Materialfluss. Die mit RTLS zugänglichen Echtzeitdaten über Standort und Status von Objekten bilden dabei die Basis für die Vernetzung der beteiligten Akteure und der logistischen Prozesse in ihrer Wertschöpfungskette. Anwender können so jedes Produktionsobjekt bezüglich seiner aktuellen Position fortlaufend mit dem 3D-Modell des Produkts oder der Fertigungsumgebung automatisch abgleichen. Die Auswertung und Kombination dieses "digitalen Zwillings" mit anderen Informationen – beispielsweise mit Apps des offenen IoT-Betriebssystems MindSphere – erlaubt die dynamische Optimierung von Produktions- und Logistikprozessen: So lassen sich Prozesse effizienter steuern, Stillstandzeiten minimieren und das Fehlerrisiko reduzieren. Zudem ermöglicht RTLS völlig neue Abläufe in Produktion, Materialflusssteuerung und Logistik, zum Beispiel im Zusammenhang mit fahrerlosen Transportsystemen (FTS) oder mobilen Robotern. Referenzprojekte bei namhaften Industriekunden zeigen die Leistungsfähigkeit und Systemreife des Ortungssystems von Agilion.
Die Agilion GmbH mit rund 60 Mitarbeitern ist ein weltweiter Technologieführer im Bereich Enterprise-Funkortungslösungen für die Industrie und den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Anwendungsfeldern Industrial Supply Chain Tracking, Vehicle Tracking und People Tracking. Mit rund 150 Installationen in über 20 Ländern unterstützt Agilion seine Kunden seit über 10 Jahren bei der Prozessoptimierung und einer effizienten Unternehmenssteuerung auf Basis von RTLS-Echtzeitortungslösungen. Die Agilion GmbH wird in das Geschäft der Industriellen Kommunikation und Identifikation der Division Process Industries and Drives der Siemens AG integriert.
Agilion und Siemens stellen ihr gemeinsames Angebot auf der Hannover Messe in Halle 7, Stand A23 sowie auf dem Siemens Hauptstand in Halle 9, Stand D35 aus.
Detailliertere Informationen finden Sie unter: http://www.siemens.com/press/hintergrundinfo-funklokalisierung-de sowie auf der Webseite: www.siemens.de/simatic-rtls
Detailliertere Informationen finden Sie unter: http://www.siemens.com/press/hintergrundinfo-funklokalisierung-de sowie auf der Webseite: www.siemens.de/simatic-rtls
Zu dieser Meldung
Hintergrundinformation Simatic RTLS

Event: Siemens auf der Hannover Messe 2018
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Yashar N. Azad
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 München
80333 München
+49 (9131) 7-26616
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616