Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung12. Juli 2018,
aktualisiert am16. Juli 2018Energy ManagementErlangen
Siemens stattet größten Solarpark in Vietnam aus

Das Projekt wird bis Mitte 2019 in der südlich gelegenen Provinz Ninh Tuan entstehen. Dort erzeugen Solarpanele eine kombinierte Gleichstromspannung von 1.500 Volt (V). Inverter wandeln den Gleichstrom in 660 Volt Wechselstrom um und Transformatoren spannen diesen zuerst auf 33 Kilovolt (kV) und schließlich auf 220 kV hoch. Diese Spannung wird ins Hochspannungsnetz eingespeist und die Energie im Land verteilt. Die nötigen Komponenten bis zur 33 kV Ebene sind als Plug&Play MV-Station ausgeführt, können also ohne großen baulichen Aufwand als eine Einheit installiert werden.
Die Anlage wird bis zu 425 Gigawattstunden (GWh) im Jahr liefern, was circa 200.000 Haushalte mit Energie versorgt und einer Einsparung von fast 250.000 Tonnen CO2 entspricht.
Trung Nam Group ist ein Anlage- und Bauunternehmen im Energie- und Infrastrukturbereich. "Vietnams Energiebedarf steigt rapide an. Um die Nachfrage zu erfüllen müssen wir, unter anderem, den Anteil an erneuerbaren Energien deutlich erhöhen. Die Regierung hat 18 Gigawatt bis 2030 als Ziel ausgegeben. Siemens unterstützt uns mit unserem Solarprojekt dabei dieses zu erreichen.", sagt Nguyen Tam Tien, Leiter der Trung Nam Group.
Die vier im Trung Nam Solarpark eingesetzten Leistungstransformatoren werden als Sensformer ausgeführt. Da Transformatoren sich an wichtigen Punkten im Stromnetz befinden, sind sie ideale Sensoren für den Zustand des Netzes. Diese neue Produktklasse schlägt die Brücke zwischen Physik und Informationstechnologie und stattet Transformatoren mit digitaler Schnittstelle aus. Diese ermöglicht Trafobetreibern einen Einblick in die Echtzeit-Betriebsdaten ihrer Anlagen – Transformatoren werden zu Informations-Schnittstellen.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter www.siemens.de/energy-management
Weitere Informationen zum Thema eBoP-Lösungen unter https://sie.ag/2JeBWUC
Weitere Informationen zum Thema Sensformer unter https://sie.ag/2m4i4dE
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Felix Michelfeit
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 7-33559