Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility liefert zehn Smartron nach Bulgarien 

„Mit dem Smartron bieten wir unseren Kunden ein leistungsfähiges und zuverlässiges Produkt, das auf eine Standardvariante festgelegt ist und dadurch einen einfachen Kaufprozess und eine schnelle Lieferung ermöglicht. Die BDŽ investiert mit dieser Bestellung in eine Lokomotiv-Flotte, die einen kosteneffizienten Betrieb bei hoher Betriebssicherheit erlaubt“, sagt Sabrina Soussan, CEO von Siemens Mobility. 
Die Lokomotiven für die BDŽ sind für den Einsatz im Personenverkehr vorgesehen. Die Auslieferung ist für Februar bis Mai 2021 geplant. BDŽ ist nach PIMK und Bulmarket der dritte Smartron-Kunde aus Bulgarien.
Der Smartron ist in den Ländern Deutschland, Bulgarien und Rumänien verfügbar und basiert auf bewährten Komponenten des Vectron, die ihre Zuverlässigkeit bereits in über 300 Millionen Betriebskilometern bewiesen haben. Seine Spurweite beträgt 1.435 mm, das Gewicht liegt bei rund 83 Tonnen. Der Smartron für Bulgarien ist für das 25 kV AC Spannungssystem ausgelegt. Die Lokomotive wird standardmäßig in der Farbe "capriblau" ausgeliefert. In Bulgarien werden die Fahrzeuge durch Aufbringen von Folien an das Design der BDŽ angepasst. Seit dem Produkt-Launch im Frühjahr 2018 haben sich insgesamt 13 Kunden für den Smartron entschieden. 
Weiteres Material zu Smartron und Vectron finden Sie unter www.siemens.com/vectron
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Systeme, intelligente Straßenverkehrstechnik sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, hat die ehemalige Siemens-Division Mobility einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 36.800 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.
Mehr
Reference Number: HQMOPR202005195875DE

Kontakt

Eva Haupenthal

Siemens Mobility GmbH

Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
Deutschland

+49 (89) 636-24421