Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung07. Juni 2017Power and GasErlangen
Siemens liefert Schlüsselkomponenten für Kraftwerk in Jordanien
Das Bild zeigt die Siemens-Dampfturbine des Typs SST5-5000.
Die im Attarat Kraftwerk erzeugte Elektrizität wird ausreichen, um 15 Prozent des jährlichen Energiebedarfs des Landes zu decken. Jordanien ist eines der wasserärmsten Länder der Welt. Durch den luftgekühlten Kondensator werden bis zu 90 Prozent der für den Anlagenbetrieb erforderlichen Wassermenge eingespart. Die speziellen Niederdruckturbinen von Siemens können dem hohen Gegendruck standhalten, der durch den luftgekühlten Kondensator verursacht wird. Die SST5-5000-Dampfturbine besteht aus einer kombinierten Hochdruck-Mitteldruck-Turbine und einer Niederdruckturbine. Sie ist die kompakteste Dampfturbine, die Siemens je für ein Dampfkraftwerk gebaut hat. Bei geringem Platzbedarf bietet sie gleichzeitig größtmögliche Leistung.
"Die effiziente Nutzung von Wasser ist eine entscheidende Herausforderung für dieses Projekt und mit unserer modernen Technologie werden wir die passende Ausrüstung liefern, um maximale elektrische Leistung zu erzielen und gleichzeitig wertvolle Ressourcen zu schonen", sagte Jean Claude Nasr, Vertriebsleiter für die Region Naher Osten & Nordafrika bei Siemens Power and Gas. "Zusammen mit unseren Partnern werden wir das Vorhaben der Regierung unterstützen, eine zuverlässige Stromversorgung bereitzustellen und Jordanien unabhängiger von Energieimporten zu machen."
Jordanien gilt als eines der regenärmsten Länder der Welt. 14 Prozent der Stromkapazität des Landes wird für die Wasseraufbereitung und -verteilung verwendet. Das Kraftwerk wird bei Attarat Um Ghudran, rund 100 Kilometer südöstlich der jordanischen Hauptstadt Amman in der Wüste gebaut und ist weit entfernt von den natürlichen Wasservorkommen des Landes. Die effiziente Nutzung knapper Ressourcen, vor allem von Wasser, ist eine entscheidende Herausforderung für die Bereitstellung einer zuverlässigen Stromversorgung für die örtliche Bevölkerung und Wirtschaft.
"Siemens ist ein zuverlässiger Partner zur Bewältigung der Herausforderungen bei diesem anspruchsvollen Kraftwerksprojekt", erklärt Wengfeng Zhao von China Energy Engineering Group Guangdong Power Engineering Co. Ltd. "Sie verfügen über bewährte Kraftwerkstechnologie und umfangreiche Erfahrungen im Projektmanagement. Gemeinsam werden wir dazu beitragen, die Stromerzeugungskapazitäten von Jordanien zu steigern und die Grundlagen für die zukünftige Entwicklung des Landes zu legen."
Links
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Susanne Weißmann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 18-85753