Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung03. Dezember 2018Energy ManagementErlangen
Siemens liefert nachhaltige Energie für Galapagos-Insel

Das Bild zeigt das von Siemens installierte Hybridkraftwerk auf der Galapagos-Insel Isabela.
Siemens realisierte dafür eine 952 kWp Photovoltaikanlage, einen Batteriespeicher mit einer Leistung von bis zu 660 kW und ein Generatoren-Kraftwerk mit einer Gesamtleistung von 1625 kW. "Wir sind stolz, mit unserer klimaneutralen Technologie zum Schutz der Galapagos-Inseln beizutragen", sagte John Kovach, Leiter für dezentrale Energiesysteme bei Siemens. "Wir haben das erste lokale Energiesystem seiner Art geliefert und ermöglichen unserem Kunden damit, wichtige langfristige Umweltziele zu erreichen". Die Anlage wird von Siemens-Mindsphere Application Centern in München und Austin, Texas für effektiven Service vor Ort fernüberwacht. Den Auftrag für das Projekt erteilte das Ministerium für Elektrizität und erneuerbare Energien Ecuadors (MEER). Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützte das Projekt finanziell, als Projektberater agierte Lahmeyer International. Der Betrieb der Anlage erfolgt durch den lokalen Energieversorger Elecgalapagos.
Die Energielandschaft der Galapagos-Inseln ist momentan durch eine instabile, CO2-intensive Versorgung bedroht, die zu einem Großteil auf der Stromgewinnung aus thermischer Energie basiert. Im Hinblick auf den Status als UNESCO-Weltnatur-Erbe zielt das Programm "Null fossile Brennstoffe auf den Galapagosinseln" der ecuadorianischen Regierung darauf ab, die Energieversorgung des Archipels vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen. Im Mittelpunkt dieser Politik stehen ein effizienterer Energieverbrauch, die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie sowie der Ersatz fossiler Brennstoffe durch reine Pflanzenöle. Es ist geplant, das Öl der einheimischen Pflanze Jatropha Curcas als Biokraftstoff zu verwenden, das durch einheimische Produktion auf dem Festland bereitgestellt werden soll.
Weitere Informationen zur Division Energy Management finden Sie unter www.siemens.de/energy-management
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Silke Federspieler
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 174 1551579