Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung21. Juni 2016Power and GasErlangen
Siemens liefert erstmals SGT-800-Gasturbinen nach China

Vier Gasturbinen des Typs SGT-800 werden in den GuD-Kraftwerken Shanxi Guoxin Baode und Xiyang installiert
Siemens liefert vier Gasturbinen des Typs SGT-800
mit einer Leistung von 54 MW nach China. Zwei Gasturbinen und zwei Generatoren
werden jeweils in den beiden
GuD-Kraftwerken mit Wärmeauskopplung verbaut. Siemens liefert ebenfalls alle
zugehörigen Hilfssysteme und ist für die Installation und Inbetriebnahme der
Projekte zuständig. Beide GuD-Anlagen werden mit Kohleflözmethan (Coal Bed
Methane, CBM) betrieben, einem unkonventionellen Gasvorkommen mit hohem
Wasserstoffanteil. Dank ihrer hohen Brennstoffflexibilität kann die
SGT-800-Turbine auch dieses Gas verbrennen.
"Dieser erste Auftrag für die SGT-800 Gasturbinen ist
für uns ein großer Erfolg im sich schnell entwickelnden chinesischen Markt der
dezentralen Energieversorgung", sagt Yao Zhen Guo, Country Division Lead für Power and Gas und Wind Power and
Renewables in China. "Als vertrauenswürdiger Partner freuen wir uns
Guoxin Energy mit weltweit führender Gasturbinen-Technologie zu versorgen."
Weltweit sind bereits 297 Gasturbinen der Baureihe SGT-800
verkauft worden. Die gesamte Flotte verfügt über rund vier Millionen
Betriebsstunden. Die SGT-800
ist besonders für Kraft-Wärme-Kopplung sowie GuD-Anwendungen geeignet. Die Gasturbine zeichnet
sich durch hohe Zuverlässigkeit und Effizienz aus, erreicht geringe
Lebenszykluskosten und einen niedrigen Schadstoffausstoß.
Laut
Chinas zwölftem Fünfjahresplan zur Entwicklung erneuerbarer Energien richtet
das Land seine Aufmerksamkeit auf den Ausbau des dezentralen Energiemarktes,
besonders bei Erdgas befeuerten Anlagen. Siemens unterstützt diese ehrgeizigen
Ziele mit der Lieferung der Gasturbinen für die Kraftwerke Shanxi Guoxin Baode
und Xiyang.
Weitere
Informationen zur Siemens SGT-800-Gasturbine finden Sie unter:
www.energy.siemens.com/hq/de/fossile-stromerzeugung/gasturbinen/sgt-800.htm
For this press release
Follow us on Twitter
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2015, das am 30. September 2015 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 75,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 7,4 Milliarden Euro. Ende September 2015 hatte das Unternehmen weltweit rund 348.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.