Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens liefert 34 Lokomotiven an drei US-Bundesstaaten

"Mit diesen neuen, modernen und energieeffizienten Lokomotiven kommt Kalifornien seinem Ziel näher, mehr alternative und nachhaltige Transportmöglichkeiten anzubieten", sagte Caltrans-Direktor Malcolm Dougherty. "Die Loks werden nicht nur die Fahrgastzahlen erhöhen, sondern sie bringen auch ökologische Vorteile, indem sie den Individualverkehr reduzieren."
MTA CEO Paul Comfort ergänzt: "Dieser Vertrag ermöglicht es uns, ältere Lokomotiven zu ersetzen. Dadurch verbessern wir auf den MARC-Strecken die Zuverlässigkeit und Effizienz für Tausende von Pendlern, Geschäftsreisenden und Touristen, die auf diese Zugverbindungen tagtäglich angewiesen sind. Der bundesstaatenübergreifende Vertrag sorgt dafür, dass wir diese acht neuen Lokomotiven zu niedrigeren Kosten kaufen und so dem Steuerzahler Geld sparen können."
"Die neuen dieselelektrischen Lokomotiven bringen den US-Betreibern einige Vorteile. Die Energieeffizienz bringt Kostenersparnis und sorgt für eine Schonung der Umwelt. Gleichzeitig verbessern sich Zuverlässigkeit und Effizienz im Schienenpersonenverkehr", sagt Jochen Eickholt, Bahnchef von Siemens.
Die neuen Personenverkehr-Lokomotiven sind für Geschwindigkeiten bis 200 Kilometer pro Stunde ausgelegt. Sie erfüllen die vom Gesetzgeber vorgegebenen Tier-IV-Emissionsgrenzwerte und entsprechen den "Buy America"-Vorgaben. Fahrmotoren und Getriebe kommen aus dem Siemenswerk in Norwood, Ohio, und die Stromrichter aus Alpharetta, Georgia. Die Lokomotiven werden von einem 16-Zylinder-Dieselmotor mit 95 Litern Hubraum und einer Nennleistung von 4.400 PS angetrieben, gebaut von Cummins Inc. mit Sitz in Columbus, Indiana.
Eine hochmoderne Mikroprozessorsteuerung regelt die Leistung der Lokomotive und führt die Diagnose durch, die automatische Korrekturmaßnahmen veranlasst. Der Triebfahrzeugführer sowie die Servicezentrale werden über eventuell erforderliche Korrekturmaßnahmen informiert. Zur Sicherstellung einer dauerhaften Energieversorgung der Reisezugwagen zum Betrieb von Systemen wie Beleuchtung, Kommunikation, Heizung und Kühlung kann ein Traktionswechselrichter umgeschaltet werden. Die Wagenkastenstruktur der Lokomotiven erfüllt die neuesten US-Sicherheitsvorschriften und bietet so zusätzlichen Schutz für den Triebfahrzeugführer.
Der ursprüngliche Auftrag der Verkehrsministerien von Illinois, Kalifornien, Michigan, Missouri und Washington über die Beschaffung von Lokomotiven für den Personenverkehr wurde 2014 unterzeichnet. Er umfasst einen Basisauftrag über die Lieferung von 35 dieselelektrischen Lokomotiven für den Personenverkehr im Wert von rund 225 Millionen USD sowie eine Option über weitere 222 Lokomotiven.

Weitere Informationen zur Division Mobility finden Sie unter www.siemens.com/mobility
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 343.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com
Mehr
Reference Number: PR2015110070MODE

Kontakt

Ellen Schramke

Siemens AG

Nonnendammallee 101
13629 Berlin

+49 (30) 386-22370