Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung06. November 2018Energy ManagementErlangen
Siemens Landstromversorgungen werden beim Bau der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt eingesetzt

Der Bau von "Global Class" Kreuzfahrtschiffen benötigt große Energiemengen, die ein Siharbor Landstromversorgungssystem zur Verfügung stellt.
MV WERFTEN begann im März dieses Jahres, die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, die so genannte "Global Class", zu fertigen. Bisher war es üblich, im ersten Bauabschnitt externe Dieselaggregate zu verwenden, die an Land Energie mit 60 Hz erzeugten und an das Schiff weitergaben. Erhielt das Schiff im nächsten Bauabschnitt seinen eigenen Generator, so sorgte dieser beim weiteren Ausbau für Energie. Beide Schritte kann die neue Landstromversorgung parallel im Dock und am Kai übernehmen. So können sowohl die Dieselgeneratoren an Land, als auch an Bord des entstehenden Schiffes abgeschaltet bleiben.
Schiffe haben im Gegensatz zum deutschen Stromnetz mit 50 Hz ein Bordnetz mit einer Frequenz von 60 Hz. Die aus dem öffentlichen Netz mit 20 kV/50 Hz gelieferte Spannung wird in der Umspannstation auf die benötigte Spannung und Frequenz umgewandelt. Im ersten Schritt des Schiffbaus beträgt sie 60 Hz, im späteren Fertigungsschritt 440/60 Hz.
Verbrennung von Schiffstreibstoffen während der Liegezeit und Konstruktion ist eine der Hauptursachen für Luftverschmutzung in Hafen- und Werftenumgebung. Schadstoffemissionen aus der Schifffahrt müssen reduziert werden, jede Hafenstadt weltweit ist davon stark betroffen. Landstromversorgungen bieten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität und ermöglichen deutliche Einsparpotentiale beim Ausstoß von Stick-, Schwefeloxiden und Feinstaub sowie von Kohlenstoffdioxid. Zusätzlich ist eine Landstromversorgung deutlich leiser als das Dieselaggregat. Davon profitieren sowohl Anwohner als auch die Mitarbeiter von MV WERFTEN.
"Wir setzen die Siharbor Lösung erstmals in einem anderen Umfeld als direkt im Hafen ein und realisieren dabei die parallele Versorgung. Das war für uns eine spannende Herausforderung, die dem Kunden und der Umwelt viele Vorteile bieten wird. Wir sind stolz, unseren Beitrag zu einer grüneren Schiffsfertigung leisten zu dürfen", sagt Axel Mohr, Vertriebsleiter der Division Energy Management für Industriekunden, Region Nord bei Siemens.
"Siemens ist für uns ein hervorragender Partner: Das gesamte Team ist nahe an unserem Wismarer Standort und kann uns mit Service und Beratungsleistungen sehr schnell unterstützen. Wir werden in Zukunft noch emissionsärmer Schiffe bauen. Die sehr gute Zusammenarbeit führte zu einer schnellen Planung und wir freuen uns auf die Inbetriebnahme", so André Machatzky, Leiter Investitionen bei MV WERFTEN.
Weitere Informationen zum Thema Siharbor unter www.siemens.com/siharbor
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.