Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung13. Apr 2015Siemens AGHannover
Siemens lädt rund 1.000 Schüler zur Nachwuchsinitiative Tec2You ein
Die Nachwuchsinitiative Tec2You findet jedes Jahr parallel zur Hannover Messe statt und bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich einen Überblick über Ausbildungs- und duale Studienangebote in der Technik-Branche zu verschaffen. Schirmherrin der Initiative ist Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Wie in den Jahren zuvor ermöglicht Siemens auch 2015 die Teilnahme von insgesamt etwa 1.000 Schülerinnen und Schülern, die von 35 Siemens Partnerschulen aus ganz Deutschland anreisen. Auf der Messe erwartet die Jugendlichen ein breit aufgestelltes Rahmenprogramm. Der Fokus liegt darauf, den jungen Leuten anschaulich und spielerisch komplexe technische Zusammenhänge zu erklären und Interesse für Technik dieser wachstumsstarken Branche zu wecken. Zentraler Bestandteil ist erneut der Siemens-Auftritt mit einer Mischung aus Workshops, dem Format CEO2You und interaktivem Eventspiel. Letzteres bildet eine digitale Produktionsstraße ab, die die Schülerinnen und Schüler durchlaufen und auf anschauliche Art erleben, wie der Fertigungsprozess in einer "realen" Produktionshalle abläuft und was die Verschmelzung von virtueller und realer Fertigungswelt bedeutet.
Die Zukunft der industriellen Fertigung wird auch am Siemens Smart Table verdeutlicht. Hier erhalten die Besucher spannende Einblicke in das Leistungsportfolio des Technologiekonzerns. Interaktive Visualisierungen informieren über die Kernbereiche Future of Manufacturing, Sustainable Energy und Intelligent Infrastructure. Neben all den Eindrücken über die zukünftigen technischen Entwicklungen dürfen die grundsätzlichen Fähigkeiten dieser Berufsfelder nicht vergessen werden. Daher rundet die Lötstation den Besuch am Siemens Tec2You-Stand ab – dort können die Schülerinnen und Schüler ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen und unter Anleitung LED-Herzen löten.
Das Format CEO2You bietet den Jugendlichen darüber hinaus die Gelegenheit, mit hochrangigen Siemens-Führungskräften direkt und persönlich in Kontakt zu treten und Fragen zum Berufsalltag oder zu deren Werdegang zu stellen. Selbstverständlich beschränkt sich der Besuch der Schüler auf der Hannover Messe nicht nur auf den Tec2You Pavillon. Im Rahmen von geführten Touren – es stehen insgesamt sechs Themen-Touren zur Auswahl – können die jungen Gäste die Messe und natürlich auch den 3.500 m² großen Siemens Hauptstand in Halle 9 erkunden. Unter dem Motto "On the way to Industrie 4.0 – Driving the Digital Enterprise" zeigt Siemens hier verschiedene Lösungen und Produkte aus den konzernweiten Wachstumsfeldern Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.
Als einer der größten privaten Ausbildungsbetriebe beschäftigt Siemens im Geschäftsjahr 2014/2015 rund 10.000 Auszubildende und dual Studierende (davon 7.000 für den eigenen Bedarf und fast 3.000 für externe Kooperationspartner) an knapp 40 Ausbildungsstandorten. Zudem arbeitet Siemens bundesweit mit etwa 30 Hochschulen zusammen und ermöglicht als bundesweit größter Anbieter von dualen Studienplätzen etwa 2.800 jungen Menschen diese moderne Form des Studiums.
Weitere Informationen zum Thema Hannover Messe unter www.siemens.com/presse/hm2015
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 343.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Kontakt
Günter Gaugler
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-34782
Peter Jefimiec
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975