Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung23. September 2024Smart InfrastructureZug
Siemens gliedert Geschäft mit Ladelösungen für Elektrofahrzeuge aus, um nächste Wachstumsstufe zu ermöglichen
Die Ausgliederung von Siemens eMobility, das heute über einen starken technologischen
Kern und ein leistungsfähiges Portfolio verfügt, wird dem Geschäft
unternehmerischen Freiraum geben, um sich zu einem agileren, stärker fokussierten
und effizienteren Anbieter zu entwickeln. So kann Siemens eMobility die Chancen
auf dem schnell wachsenden und dynamischen Markt für Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge besser nutzen.
Siemens hat gezielt in die
eigene Entwicklung investiert, um die Technologieführerschaft im Bereich
eMobility auszubauen und das Produktportfolio zu stärken. Darüber hinaus hat
das Unternehmen mehrere Übernahmen vorgenommen, zuletzt von Heliox, einem
Spezialisten für DC-Schnellladelösungen mit Fokus auf dem Laden von eBus- und eLKW-Flotten. Durch die Akquisition von Heliox konnte Siemens seine
Marktpräsenz vor allem in Europa und Nordamerika erweitern und gleichzeitig
seine Kompetenzen in der Leistungselektronik verbessern.
Durch die bevorstehende Ausgliederung werden Siemens eMobility und Heliox
in einer eigenen rechtlichen Struktur zusammengeführt, die gut positioniert
ist, um auf der Erfahrung und Innovationskraft von Siemens und der
Pionierkultur von Heliox aufzubauen. Diese künftige Aufstellung schafft
optimale Voraussetzungen, um die Geschäftsentwicklung voranzutreiben, die
Marktführerschaft auszubauen und die nachhaltige Transformation von Mobilität
weiter zu beschleunigen.
„Mit der neuen Aufstellung ist das eMobility Geschäft in der Lage, sich auf
Geschäftsfelder mit hohem Potenzial und auf strategisch relevante Regionen zu
konzentrieren und dadurch die Profitabilität zu steigern. Es hat mehr Freiraum,
den Fokus auf seine geschäftlichen Stärken zu legen. Dieses Geschäft wird gut
positioniert sein, um neue Partnerschaften einzugehen, den Kundenzugang über
neue Vertriebskanäle zu erweitern und die Kapazitäten in neuen Endmärkten auszubauen“,
sagte Matthias Rebellius, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO von
Siemens Smart Infrastructure. „Der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge ist von entscheidender Bedeutung für die Elektrifizierung des
Verkehrs. Sie ist ein zentraler Bestandteil, um bis 2050 das Netto-Null-Ziel zu
erreichen.“
Siemens
eMobility bietet IoT-fähige Hardware, Software und Services für AC- und
DC-Ladestationen von 11 kW bis 1 MW für eine Vielzahl von Anwendungen. Heute verfügt
das Unternehmen über Produktions- und F&E-Standorte in Deutschland,
Portugal, den Vereinigten Staaten, Indien und den Niederlanden.
Für diese Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf X
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2023 hatte das Geschäft weltweit rund 75.000 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft des Gesundheitswesens gestaltet.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 305.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen
Dieses Dokument enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siemens betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, in Prospekten, in Präsentationen, in Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und in Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen mündlich machen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siemens-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von Siemens liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen – insbesondere im Kapitel Bericht über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im Zusammengefassten Lagebericht des Siemens-Berichts (www.siemens.com/siemensbericht) sowie im Konzernzwischenlagebericht des Halbjahresfinanzberichts (sofern für das aktuelle Berichtsjahr bereits vorliegend), der zusammen mit dem Zusammengefassten Lagebericht gelesen werden sollte – beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren, sollten behördliche Entscheidungen, Einschätzungen oder Auflagen anders als erwartet ausfallen, sollten Ereignisse von höherer Gewalt, wie Pandemien, Unruhen oder kriegerische Auseinandersetzungen, eintreten oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen, einschließlich künftiger Ereignisse, nicht oder später eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siemens (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siemens übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Dieses Dokument enthält – in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte – ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siemens sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.
Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in diesem und anderen Dokumenten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.