[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Siemens Festspielnacht 2010 startet erstmals mit Kinderprogramm
Die Siemens Festspielnacht in Bayreuth bietet am 21. August 2010 nicht nur eine Live-Übertragung aus dem Festspielhaus auf den Bayreuther Volksfestplatz, sondern erstmals auch im Rahmen des Public Viewing vor Ort einen neuen Opernfilm für Kinder. Am Vormittag wird dort eine Filmaufnahme von der Premiere der Kinderoper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg“ zu sehen sein. Am Spätnachmittag und Abend wird für alle Begeisterten die Oper „Die Walküre“ von Richard Wagner live aus dem Festspielhaus übertragen. Auch per Internet kann diese Aufführung verfolgt werden, wie schon in den Vorjahren.
Die Siemens Festspielnacht in Bayreuth bietet am 21. August 2010 nicht nur eine Live-Übertragung aus dem Festspielhaus auf den Bayreuther Volksfestplatz, sondern erstmals auch im Rahmen des Public Viewing vor Ort einen neuen Opernfilm für Kinder. Am Vormittag wird dort eine Filmaufnahme von der Premiere der Kinderoper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg“ zu sehen sein. Am Spätnachmittag und Abend wird für alle Begeisterten die Oper „Die Walküre“ von Richard Wagner live aus dem Festspielhaus übertragen. Auch per Internet kann diese Aufführung verfolgt werden, wie schon in den Vorjahren.
Im Rahmen der Bayreuther Festspiele 2010 arbeiten die Siemens AG als Haupt- und Titelsponsor der Siemens Festspielnacht und die Siemens Stiftung als Förderer und Vermittler dieses Public Viewing Programms zusammen, um neue Zielgruppen für die Welt der Oper zu gewinnen. „Mit dem neuen Public Viewing für Kinder sprechen wir nicht nur die Musikliebhaber von morgen an, sondern leisten einen Beitrag zur breiten Akzeptanz und zeitgemäßen Interpretation von Richard Wagners Werk“, so Stephan Heimbach, Leiter der Siemens Corporate Communications und Vorsitzender der Siemens Stiftung.
„Richard Wagner für Kinder“ ist schon jetzt ein Publikumsmagnet und Kassenschlager. Die Karten für diese altersgerechten Aufführungen der Bayreuther Festspiele 2010 waren innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Damit noch mehr Kinder und Jugendliche einen Zugang zu Richard Wagners Werk finden, wird das Angebot der von Katherina Wagner ins Leben gerufenen Initiative um die Kinderoper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg“ nun erweitert.
Im Rahmen der Siemens Festspielnacht greift die Siemens Stiftung dieses Engagement auf und präsentiert erstmals am Vormittag eine Aufzeichnung der aktuellen Inszenierung auf dem Bayreuther Volksfestplatz. Somit wird das Open-Air-Ereignis, das 2009 über 40.000 Zuschauer anlockte, um eine neue Attraktion für Kinder und Familien reicher.
Am Nachmittag können wieder mehrere zehntausend Zuschauer nach einer Einführung in den Ring der Nibelungen beim Public Viewing in den Genuss einer Live-Übertragung eines der Höhepunkte bei den Bayreuther Festspielen 2010 kommen. Auf dem Bayreuther Volksfestplatz soll in diesem Sommer die Inszenierung der Oper Walküre zum gemeinsamen Erlebnis für Jung und Alt werden.
Die Siemens Stiftung fördert das kostenlose Public Viewing Programm und zeigt damit einen Schwerpunkt ihres Wirkens, nämlich die Vermittlung kultureller Inhalte.
Wer es persönlich nicht bis nach Bayreuth schafft, der kann das besondere Plus der Siemens Festspielnacht unter www.siemens.com/festspielnacht im Internet nutzen. Mit dem Live-Webstream der Siemens AG können Opernliebhaber aus der ganzen Welt online an der Festspielaufführung von Wagners Walküre teilhaben und einen Mitschnitt davon sogar noch einmal später genießen.