Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung21. November 2018Process Industries and DrivesNürnberg
Siemens erweitert RFID-Portfolio um kompakten Reader für platzsparenden Einsatz
Das Bild zeigt den neuen kompakten UHF-Reader Simatic RF615R.
Durch die bewährten "UHF for Industry"-Algorithmen profitieren Anwender zudem von einem zuverlässigen Betrieb selbst in funktechnisch schwierigen Umgebungen.
Durch die zirkular polarisierte Antenne bietet der Reader hohe Flexibilität in der Ausrichtung der zu erfassenden RFID Transponder. Mit je einem digitalen Ein- und Ausgang bietet der Simatic RF615R eine einfache Trigger-Möglichkeit für dezentrale Lesestellen sowie die lokale Reaktion auf Leseereignisse. Der Zugriff auf Konfiguration-, Inbetriebnahme- und Diagnose-Tools erfolgt in bewährter Weise via Web-Browser. So profitiert der Anwender durch schnelle Inbetriebnahme und Diagnose sowie reduzierten Projektierungsaufwand. Weitere Funktionen, die die Anlagenverfügbarkeit erhöhen, sind die Diagnose im laufenden Betrieb und die Diagnose-Historie im Logbuch. Der neue Reader eignet sich vor allem für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fördertechnik sowie durch die hohe Schutzart IP67 auch in rauen Industrie-Umgebungen.
Durch die zirkular polarisierte Antenne bietet der Reader hohe Flexibilität in der Ausrichtung der zu erfassenden RFID Transponder. Mit je einem digitalen Ein- und Ausgang bietet der Simatic RF615R eine einfache Trigger-Möglichkeit für dezentrale Lesestellen sowie die lokale Reaktion auf Leseereignisse. Der Zugriff auf Konfiguration-, Inbetriebnahme- und Diagnose-Tools erfolgt in bewährter Weise via Web-Browser. So profitiert der Anwender durch schnelle Inbetriebnahme und Diagnose sowie reduzierten Projektierungsaufwand. Weitere Funktionen, die die Anlagenverfügbarkeit erhöhen, sind die Diagnose im laufenden Betrieb und die Diagnose-Historie im Logbuch. Der neue Reader eignet sich vor allem für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, in der Fördertechnik sowie durch die hohe Schutzart IP67 auch in rauen Industrie-Umgebungen.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616