Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung23. November 2018Process Industries and DrivesNürnberg
Siemens erweitert mit Sipart PS100 sein Stellungsregler-Portfolio

Siemens erweitert mit Sipart PS100 sein Stellungsregler-Portfolio
Der Sipart PS100 ist mit einem großen, übersichtlichen Display ausgestattet, das Nutzern den Status des Gerätes auf einen Blick zeigt. Durch die Vier-Tasten-Bedienung und die Namur NE107-Unterstützung lässt sich die Konfiguration schnell und bequem durchführen.
Der Sipart PS100 ist in zwei Gehäusevarianten erhältlich: in Polycarbonat und Aluminium. Durch diese besonders robusten und strapazierfähigen Materialien, hält der Neuzugang im Siemens Stellungsregler Portfolio auch sehr rauen bzw. aggressiven Umgebungen stand. Mittels moderner, berührungsloser Technologie erfasst der Sipart PS100 die Position der Armatur. Verschleiß bleibt somit aus, was die Langlebigkeit des Gerätes sicherstellt und eine einfachere, schnellere Inbetriebnahme unterstützt. Ausgestattet mit einem korrosionsbeständigen Schalldämpfer ist der Sipart PS100 vor allem für die Anwendung in der Chemie- und in der Energiebranche geeignet.
Der Sipart PS2, als fester Bestandteil im Siemens Stellungsregler Portfolio, weist neue Merkmale auf. Optionale Drucksensoren verbessern die Armatur-Diagnose und die Prozessüberwachung. Dadurch wird der Nutzungsgrad und die Verfügbarkeit der Anlage erhöht. Der weiterentwickelte Stellungsregler unterstützt die Digitalisierung in Anlagen. Die Siemens "Valve Monitoring App" liefert dem Anwender alle Informationen, um durch cloudbasierte Analysen von Ventil-Daten einen Predictive-Maintenance-Ansatz zu verfolgen. Sie stellt dem Anwender umfassende Kontroll- und Analysemöglichkeiten zur Verfügung. So lassen sich Servicearbeiten bei Bedarf rechtzeitig erkennen, bevor mögliche Störungen eintreten.
Der Einsatz der Valve Monitoring App ermöglicht dadurch Einsparungen bei Wartung- und Betriebskosten.
Der Einsatz der Valve Monitoring App ermöglicht dadurch Einsparungen bei Wartung- und Betriebskosten.
Weitere Informationen unter www.siemens.de/stellungsregler
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616