[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung25. Mai 2022Smart InfrastructureErlangen
Siemens
errichtet in Kiel eine der größten Landstromanlagen Europas
Errichtung zwei neuer SIHARBOR Landstromanlagen im Kieler Ostuferhafen
Parallelversorgung von bis zu drei Passagier-, Fracht- oder Fährschiffen
Mit Inbetriebnahme Ende 2023 können Kreuzfahrt- und Fährschiffe an allen
Innenstadtterminals sowie dem Ostuferhafen des Seehafens Kiel Landstrom beziehen
Errichtung zwei neuer SIHARBOR Landstromanlagen im Kieler Ostuferhafen
Parallelversorgung von bis zu drei Passagier-, Fracht- oder Fährschiffen
Mit Inbetriebnahme Ende 2023 können Kreuzfahrt- und Fährschiffe an allen
Innenstadtterminals sowie dem Ostuferhafen des Seehafens Kiel Landstrom beziehen
Wie hier am Kieler Ostseekai werden ab Ende 2023 auch im Ostuferhafen mehrere Passagier- und Frachtschiffe parallel mit Landstrom versorgt werden können. Alle bislang im Kieler Seehafen errichteten Anlagen stammen von Siemens (SIHARBOR).
Die SEEHAFEN KIEL GmbH & Co.
KG (PORT OF KIEL) hat die Siemens AG mit
dem Bau von zwei weiteren
Landstromanlagen des Typs SIHARBOR im Ostufer-hafen in Kiel beauftragt. Das
Bauprojekt mit einem Investitionsvolumen von ins-gesamt rund 17 Millionen Euro
umfasst eine 50/60-Hz-Landstromanlage für Kreuzfahrt- und Fährschiffe sowie
eine 50-Hz-Landstromanlage für Fährschiffe. Sie ermöglicht es, den auf Schiffen
benötigten Strom während des Hafenaufenthalts durch erneuerbare Energien auf
dem Festland zu erzeugen, statt durch an Bord befindliche Diesel-Generatoren.
Die neue Landstromanbindung wird eine der größten Anlagen auf dem europäischen
Kontinent. Mit der Fertigstellung sollen ab Ende 2023 im gesamten Kieler Hafen
an allen großen Passagier-, Fracht- und Fährterminals bis zu sechs Schiffe
gleichzeitig mit Ökostrom versorgt werden können.
„Der Landstromanschluss für
Schiffe hat enorme ökonomische und ökologische Wirkungskraft. Schiffe sparen
teuren Treibstoff, für Hafenbetreiber eröffnen sich neue Geschäftsmodelle und
Hafenpersonal und Anwohner profitieren von einer Reduzierung von Lärm- und
Schadstoffbelastung“, sagte Markus Mildner, CEO von Siemens eMobility. Der
Auftrag umfasst für Siemens die Ausführungsplanung sowie die Lieferung,
Montage, Verkabelung und Inbetriebnahme aller für den Betrieb der
Landstromanlagen notwendigen Anlagen- und Bauteile, den notwendigen Hoch-,
Tief- und Wasserbauarbeiten und die Gesamtinbetriebnahme des Systems.
Zusammenarbeit mit PORT OF KIEL
geht in nächste Runde
Siemens gewann den neuen Auftrag
nach einer EU-weiten Ausschreibung in Form eines Verhandlungsverfahrens mit
vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb. „Mit Siemens hatten wir in der
Vergangenheit schon einen starken Partner an der Seite beim Thema Landstrom.
Das wirtschaftlichste Angebot kam auch dieses Mal von Siemens. Wir freuen uns
auf die erneute Zusammenarbeit!“, betont Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer der
SEEHAFEN KIEL GmbH & Co. KG. Die neue Landstromanlage am Ostuferhafen reiht
sich in eine gemeinsame Erfolgsgeschichte mit dem PORT OF KIEL ein: Auch die
bereits bestehenden Kieler Landstromanlagen am Ostsee- und Schwedenkai sowie am
Norwegenkai wurden von Siemens gebaut.
Zwei Anlagen mit bis zu drei
Versorgungsmöglichkeiten
Das Bauvorhaben am Ostuferhafen
umfasst zwei Landstromanlagen mit Kapazitäten für die parallele Versorgung von
bis zu drei Seeschiffen. Die erste der beiden Landstromanlagen ist für die
Versorgung von bis zu zwei Fähr- bzw. Kreuzfahrtschiffen konzipiert und bindet
vier Liegeplätze am Ostuferhafen an Landstrom an.
Sie verfügt über eine Leistung von
16 MVA und kann Kreuzfahrt- und Fährschiffe
mit einer Frequenz von 50 bzw. 60
Hz und einer Spannung von 6,6 kV oder 11 kV
versorgen. Die zweite
Landstromanlage mit einer 50-Hz-Netzfrequenz ist ausschließlich für Fracht- und
RoRo-Schiffe konzipiert und versorgt zwei Liegeplätze mit einer Spannung von
6,6 kV oder 11 kV bis zu einer maximalen Leistung von 5 MVA.
Emissionsfreie Zukunft
die auf Klimaneutralität bis 2030
abzielt. Neben der unternehmenseigenen Umstellung auf nachhaltige Energieträger
und innovative Lösungen zum Klimaschutz möchte der Hafen mit der
Landstrominfrastruktur auch Anreize für Reedereien schaffen, an der Kaimauer CO2-Emissionen
einzusparen. „Der Landstrom ist ein wesentlicher Baustein unserer nachhaltigen
Ausrichtung. Mit der Versorgungsinfrastruktur von sechs Schiffen hoffen wir
dann ab 2024/25 ca. 80 Prozent der Schiffe während der Liegezeit an die
Steckdose zu bekommen“, so Claus. Neben der CO2-Ersparnis führt die
Landstromversorgung von Schiffen während der Liegezeit auch zu einer deutlichen
Reduktion der Lärm- und Schadstoffbelastung.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.