Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung23. Februar 2011Siemens AG / Healthcare SectorErlangen
Siemens erhält wegweisenden Auftrag für die Medizintechnik in den Niederlanden
Siemens Healthcare liefert der Universität Maastricht Hochfeld-MRTs mit den Feldstärken 3 Tesla, 7 Tesla und 9,4 Tesla. Damit verfügt der Kunde in Kürze über einen der leistungsstärksten MRTs (9,4 Tesla), der für die Forschung am Menschen bestimmt ist. Siemens ist das einzige Unternehmen, das ein solches System liefern kann. Aufgrund der hohen Feldstärke lassen sich mit dem 9,4-Tesla-MRT Strukturen und Funktionsweise des Gehirns in mikroskopischen Maßstäben erkennen. Die Wissenschaftler erhoffen sich anhand der Forschungsuntersuchungen mehr Einblicke in die Ursachen von schweren Krankheiten wie Multiple Sklerose, Alzheimer, Parkinson, Epilepsie und in die Entwicklung von Tumoren. Darüber hinaus werden auch die Ursachen von Verhaltensänderungen und Störungen wie Lese- und Schreibschwächen (Legasthenie) und Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS-ADS) erforscht.
Finanziell gefördert wird das Projekt von der Europäischen Union, der Provinz Limburg und der Gemeinde Maastricht.
Zu dieser Meldung
Links
Der Siemens-Sektor Healthcare ist weltweit einer der größten Anbieter im Gesundheitswesen und führend in der medizinischen Bildgebung, Labordiagnostik, Krankenhaus-Informationstechnologie und bei Hörgeräten. Siemens bietet seinen Kunden Produkte und Lösungen für die gesamte Patientenversorgung unter einem Dach – von der Prävention und Früherkennung über die Diagnose bis zur Therapie und Nachsorge. Durch eine Optimierung der klinischen Arbeitsabläufe, die sich an den wichtigsten Krankheitsbildern orientiert, sorgt Siemens zusätzlich dafür, dass das Gesundheitswesen schneller, besser und gleichzeitig kostengünstiger wird. Siemens Healthcare beschäftigt weltweit rund 48.000 Mitarbeiter und ist rund um den Globus präsent. Im Geschäftsjahr 2010 (bis 30. September) erzielte der Sektor einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro und ein Ergebnis von rund 750 Millionen Euro. Weitere Informationen unter: www.siemens.com/healthcare.
Reference Number: AXX20110244d
Kontakt
Matthias Kraemer
Siemens AG
Henkestr. 127
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 84 5551