Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung21. Apr 2017Process Industries and DrivesNürnberg
RFID-Anbindung an Cloudsysteme wie MindSphere steigert Effizienz und Qualität

Das Bild zeigt das RFID-System Simatic RF600.
Die Anbindung des RFID Systems Simatic RF600 an die Cloud eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Nutzung der aus den RFID-Transpondern gewonnenen Daten. So können zum Beispiel Behälter, Paletten oder Produktionserzeugnisse, die mit einem RFID-Transponder ausgestattet sind, erfasst und nachverfolgt werden.
Die Analyse dieser Daten, die durch das webbasierte Konzept weltweit verfügbar sind, schafft Transparenz bei den Schlüsselkennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) wie beispielsweise Anlagenverfügbarkeit, Auslastungsgrad von Betriebsmitteln oder Energieeinspar-Potenzial. Über das MindSphere-App-Konzept können sich Kunden zum Beispiel RFID-basierte KPIs anzeigen lassen. In der Folge lassen sich Produktionsprozesse und Lieferketten gezielt optimieren, was die Effizienz und Qualität in Produktion, Logistik, Asset-Management und weiteren Bereichen steigert. Als Grundlage für Anwendungen und datenbasierte Siemens-Services für die Bereiche vorausschauende Wartung, Energiedaten-, Asset- und Supplychain-Management sind Simatic RF600 und MindSphere wesentliche Bestandteile der Digitalisierung.
Weitere Informationen zu Simatic RF600 finden Sie unter www.siemens.de/rf600
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter www.siemens.com/presse/hm17 und www.siemens.de/hannovermesse
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616