Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. November 2018Energy ManagementErlangen
PG&E setzt SF6-freie Hochspannungsprodukte von Siemens ein

PG&E setzt SF6-freie Hochspannungsprodukte von Siemens ein

PG&E setzt SF6-freie Hochspannungsprodukte von Siemens ein
"In den letzten Jahren hat Siemens hart daran gearbeitet eine neue Generation von Hochspannungsprodukten mit überragender Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu entwickeln. Unser Ziel ist es SF6-freie Hochspannungsprodukte auf möglichst allen Spannungsebenen der Energieübertragung anzubieten.
Schon jetzt kann sie in vielen Bereichen angewendet werden", erläutert Ralf Christian, CEO der Siemens-Division Energy Management. "Wir freuen uns gemeinsam mit PG&E die nächsten Schritte einer nachhaltigen Energieübertragung ohne Treibhausgasemissionen und einfachsten Betriebs- und Recyclingprozessen zu realisieren und damit unseren Beitrag zum Erreichen der globalen Klimaschutz-ziele leisten zu können," sagt Beatrix Natter, CEO der Business Unit Transmission Products bei Siemens Energy Management. Die "Dead-Tank" Leistungsschalter Typ 3AV1 DT bieten eine Bemessungsspannung von 115kV, einen Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom bis zu 40 Kiloampere (kA) und einem Bemessungsstrom von bis zu 3.000 Ampere (A). Die bestellten GIS vom Typ 8VN1 zeichnen sich durch 115kV Bemessungsspannung, 50 kA Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom und 3.000 A Bemessungsstrom aus.
SF6-freie Leistungsschalter und GIS sind die Weiterentwicklung der seit Jahren bewährten Isolation mit SF6. Eine Vakuumunterbrechereinheit übernimmt das Schalten und Löschen des Lichtbogens. Technisch aufbereitete und gereinigte Luft mit einem Mischungsverhältnis von 80 Prozent Stickstoff zu 20 Prozent Sauerstoff, "Clean Air" genannt, sorgt für die Isolierung der stromführenden Leiter im Inneren des Gehäuses. Mit der Kombination von Vakuumschalttechnik zum Schalten und zur Lichtbogenlöschung mit "Clean Air" als Hochspannungsisoliermedium hat Siemens die bestehende Technik gemäß den Anforderungen an Klimaneutralität weiterentwickelt.
Die ersten Meilensteine der SF6-freien Schalttechnik von Siemens waren der erfolgreiche Einsatz von Vakuum-Schaltröhren in Freiluftleistungsschaltern seit 2010. Seit 2018 werden SF6-freie GIS für 72,5kV in Windturbinen und der erste SF6-freie Freiluftleistungsschalter im deutschen 110kV-Hochspannungsnetz eingesetzt. Die Vorteile gegenüber einer herkömmlichen SF6-isolierten Schaltanlage sind deutlich: hohe Schaltleistungen bei unverändertem Platzbedarf für Freiluft- und "Dead-Tank" Leistungsschalter. Die Produkte können bei niedrigeren Temperaturen ohne eigene Heiztechnik betrieben werden, eine Wartung der Schalteinheit entfällt. Betriebsbegleitende F-Gas Berichterstattung ist nicht nötig und das Recycling ist stark vereinfacht: "Clean Air" kann ohne Auswirkungen in die Atmosphäre entlassen werden. Die erwartete Lebensdauer entspricht mit 40 Jahren den Varianten mit SF6.
Die Produkte erfüllen somit die globalen Ziele der Hersteller und Netzbetreiber bezüglich klimaneutralen Betriebes, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit.
Pacific Gas and Electric Company, eine Tochterfirma der PG&E Corporation (NYSE PCG) ist einer der größten Lieferanten von Gas und Strom in den USA. Mit ihren über 20.000 Beschäftigten und Sitz in San Francisco versorgt das Unternehmen fast 16 Millionen Kunden in Nordamerika und Kalifornien mit sauberer Energie.
Weitere Informationen zum Siemens Blue Portfolio finden Sie unter www.siemens.com/eco-transparency
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: PR2018110065EMDE