Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung17. Apr 2018Digital FactoryNürnberg
Neues Modul für drahtlose Inbetriebnahme erleichtert Umrichter-Handling

Das Composing zeigt das G120 Smart Access Module.
Das G120 Smart Access Module ist für Sinamcis G120C, Sinamics G120 mit Control Unit CU230P-2 und CU240-E2 sowie für Sinamics G120P mit CU230P-2 verfügbar. Da die Nutzung des Moduls nicht an einen bestimmten Webbrowser gebunden ist, ist der Kunde frei in der Wahl von Webbrowser und Endgerät. Via Smartphone, Tablet oder Laptop wird damit der Umrichter in Betrieb genommen, parametriert und gewartet. Zudem ist es möglich, den Motor im JOG-Modus zu testen. Über die drahtlose Verbindung können Fehler- oder Warnmeldungen schnell erkannt sowie Einstellungen gespeichert und zurückgesetzt werden. Besonders einfach für das Handling mehrerer Umrichter ist die Funktion, die Einstellungen eines Umrichters zu multiplizieren und an andere Mobilgeräte zur Inbetriebnahme weiterer Umrichter zu schicken. Auch besteht die Möglichkeit, das Sinamics G120 Smart Access Module umzustecken. Dadurch können mehrere Umrichter der genannten Reihen über ein einziges mobiles Endgerät in Betrieb genommen werden. Das Modul dient in diesem Fall als transportabler Speicher mit webbasierter Bedieneinheit und drahtloser Client-Anbindung.
Weitere Informationen zum Thema Sinamics Smart Access Modul unter www.siemens.de/sinamics-zubehoer
Zu dieser Meldung

Event: Siemens auf der Hannover Messe 2018
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Lamsa
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7975