Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung24. Apr 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Neue Remote Terminal Unit erweitert Einsatzmöglichkeiten im Telecontrol-Bereich

Das Bild zeigt die neue Remote Terminal Unit von Siemens.
Die Simatic RTU3010C nutzt für die Anbindung an die Leitstelle anstelle eines integrierten UMTS-Modems externe Industrie-Router wie Scalance M zum Netzanschluss via Industrial Ethernet Schnittstelle. Die Auswahl des Kommunikationsmediums wird dadurch flexibler und kann entweder über Mobilfunk oder kabelgebunden, zum Beispiel über DSL, erfolgen. Bei beiden kompakten RTUs erfolgt die Spannungsversorgung entweder über eine DC12-24 Volt-Schnittstelle, ein Solarpanel mit Akku oder über Batterien. Die RTUs können auch die angeschlossene Sensorik mit Strom versorgen. Die neue Firmware-Version 2.0 ermöglicht es, zusätzliche Batterien einzusetzen. Damit erhöht sich die Kapazität auf über 70 Amperestunden (Ah) und ermöglicht so deutlich längere Betriebszeiten ohne Batteriewechsel.
Das robuste Design der RTU erlaubt den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen bei -40 °C bis +70 ºC und – mit zusätzlichem Schutzgehäuse in Schutzart IP68 – auch bei Überflutungen. Durch die webbasierte Projektierung können die RTUs auch aus der Ferne konfiguriert und Firmware-Updates aufgespielt werden. Die neue Firmware-Version V2.0 unterstützt die Autokonfiguration in Sinema Remote Connect. Dadurch lassen sich die VPN-Verbindungen zu den RTUs mit der Managementplattform für Remote Networks, Sinema Remote Connect, einfach konfigurieren.
Das robuste Design der RTU erlaubt den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen bei -40 °C bis +70 ºC und – mit zusätzlichem Schutzgehäuse in Schutzart IP68 – auch bei Überflutungen. Durch die webbasierte Projektierung können die RTUs auch aus der Ferne konfiguriert und Firmware-Updates aufgespielt werden. Die neue Firmware-Version V2.0 unterstützt die Autokonfiguration in Sinema Remote Connect. Dadurch lassen sich die VPN-Verbindungen zu den RTUs mit der Managementplattform für Remote Networks, Sinema Remote Connect, einfach konfigurieren.
Weitere Informationen zu Simatic RTU3010C unter www.siemens.de/kompakt-rtu
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter www.siemens.com/presse/hm17 und www.siemens.de/hannovermesse
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616