Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung02. Mai 2017Power and GasErlangen
Neue 38-Megawatt-Gasturbine für die Öl- und Gasindustrie

Das Rendering zeigt die leichte Architektur der SGT-A35 RB Gasturbine.
Diese Kombination ist eine attraktive Lösung für die anspruchsvollen Bedingungen auf hoher See, etwa auf FPSO-Schiffen (Schwimmende Produktions- und Lagereinheiten). Die Öl- und Gasförderung verlagert sich weiter in Tiefseegebiete, um entlegenere Fördergebiete zu erschließen. FPSO-Schiffe werden immer häufiger für die dort herrschenden rauen Bedingungen eingesetzt. Mit hoher Leistung bei geringem Platzbedarf gegenüber vergleichbaren Produkten bietet die SGT-A35 RB eine kosteneffiziente Lösung für anspruchsvolle Offshore-Anwendungen.
Die SGT-A35 RB Gasturbine war bisher unter der Bezeichnung Industrial RB211-GT30 bekannt. Sie basiert auf der bewährten aeroderivativen Gasturbinen-Technologie der Industrial RB211 und der Industrial Trent 60 von Rolls-Royce. Diese Gasturbinen werden seit mehr als 40 Jahren technologisch weiterentwickelt. Weltweit wurden bisher 800 Turbinen installiert, die insgesamt mehr als 37 Millionen Betriebsstunden erreicht haben. Die SGT-A35 RB ist mit einer freien Nutzturbine kombiniert, die auf einem in Flug- und Marineantrieben bewährten Rolls-Royce-Design basiert. Alle rotierenden Komponenten haben sich in Millionen Betriebsstunden in Flug- sowie Industrie- und Schiffsanwendungen bewährt.
Die SGT-A35 RB Gasturbine erfüllt mit den Varianten 34 MW und 38 MW eine Bandbreite von Anforderungen. Beide Leistungsstufen sind für den mechanischen Antrieb sowie für die Stromerzeugung bei Netzfrequenzen von 60 oder 50 Hertz verfügbar. In dieser Konfiguration kann die Gasturbine einen zweipoligen Wechselstromgenerator direkt antreiben, wodurch kein Getriebe erforderlich ist. Der thermische Wirkungsgrad der Gasturbine liegt bei mehr als 40 Prozent unter ISO-Bedingungen. Da die Gasturbine selbst bei 30 °C Außentemperatur über 90 Prozent ihrer ISO-Ausgangsleistung liefert, eignet sie sich ideal für heiße Klimazonen.
Die verschiedenen Optionen des Dresser-Rand-Packages ermöglichen maßgeschneiderte Konfigurationen, die sich in der Öl- und Gasindustrie bewährt haben. Das modulare Design vereinfacht die Wartung und reduziert Ausfallzeiten, wodurch sich die Verfügbarkeit maximiert und die Betriebsausgaben der Kunden verringern. Das Package-Design ermöglicht, dass die komplette Gasturbine schnell ausgetauscht werden kann. Mit mehr als 1.000 aeroderivativen Gasturbinen-Packages, die für die Öl- und Gasindustrie geliefert wurden, kann Dresser-Rand langjährige Erfahrung in diesem Bereich vorweisen.
"Mit der höchsten Leistungsdichte in dieser Klasse helfen wir Offshore-Betreibern große Herausforderungen zu meistern", sagte Judy Marks, Leiterin New Equipment Solutions des Dresser-Rand Geschäfts. "Mit Gasturbinen als Antriebe in Offshore-Installationen können Projektentwickler gleichzeitig die Kapitalinvestition senken und die Produktionskapazität erhöhen, um die gewünschte Rendite zu erzielen."
Weitere Informationen zur SGT-A35 RB Gasturbine finden Sie unter www.siemens.com/sgt-a35-rb
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Susanne Weißmann
Siemens AG
Freyeslebenstr. 1
91058 Erlangen
91058 Erlangen
+49 (9131) 18-85753