Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung23. Februar 2017Building TechnologiesZug
Intuitive Bedienung und mehr Flexibilität für Gebäudemanagementsystem Desigo

Das Bild zeigt die zahlreichen neuen Komponenten und Funktionen des Siemens-Gebäudemanagementsystem Desigo.
Zu den zentralen Neuerungen der neuen Desigo-Version gehört die benutzerfreundliche Lösung Desigo Control Point. Diese bietet Gebäudemanagement-Funktionalität basierend auf modernen Touchpanels und Web-Zugriff. Eine grafische Benutzeroberfläche ermöglicht die Bedienung von HLK-Technik sowie Beleuchtung und Beschattung. Darüber hinaus erlaubt die Lösung die Entwicklung von Energie-Dashboards, welche die Verwaltung und Analyse des energetischen Fußabdrucks der überwachten Anlagen ermöglichen.
Neu in der Desigo-Familie ist auch ein Kompaktregler mit Island-Bus, der flexibel um zusätzliche TX-I/O-Module ausgebaut werden und damit eine größere Anzahl von Datenpunkten abdecken kann. Dank TXI2.OPEN bietet der Kompaktregler außerdem erweiterte Integrationsmöglichkeiten.
Ein wichtiger Bestandteil des Raumautomations-Portfolio der neuen Desigo-Version ist eine Lösung für die Raumdruck- und Abzugsregelung, die speziell für den Einsatz in Laboren und Reinräumen entwickelt wurde. Die Lösung kommuniziert mit Bacnet/IP und sorgt für die sichere, präzise und schnelle Messung, Regelung und Überwachung von Luftvolumenströmen und Raumdrücken. Erweitert wird das Raumautomations-Portfolio außerdem um einen Stellantrieb mit KNX-PL-Link, der speziell für 6-Weg-Regelkugelhähne entwickelt wurde, einen Dimmer mit KNX-PL-Link-Anbindung sowie kostenoptimierte Raumbedieneinheiten. Die Funktionalität der Desigo-Raumautomations-Anwendungen wurde ebenfalls ausgebaut und umfasst nun auch Wärmepumpen-Anwendungen.
Nicht zuletzt wurde Desigo um neue Migrationspfade erweitert, um den Wechsel von bestehenden Siemens-Managementstationen auf die umfassende Gebäudemanagementplattform Desigo CC zu erleichtern.
Weitere Informationen zum Thema Desigo finden Sie unter www.siemens.com/bt/de/desigo
Siemens AG (Berlin and Munich) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.