Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. November 2017Digital FactoryNürnberg
Heizelemente vielseitig und kraftvoll steuern
Das Bild zeigt das modulare und flexible Heating Control System Siplus HCS4200.
Das neue Power Output Module POM4220 Highend für 230/277- und 400/480-Volt-Stromnetze verfügt über acht Ausgänge mit jeweils bis zu 20 Ampere Ausgangsleistung. Bisheriges Maximum waren 16 Ampere. Durch die in jeden Ausgang integrierte Strommessung lassen sich jetzt auch parallel geschaltete Heizelemente überwachen.
Zusätzlich zum Einsatz in 230/277- und 400/480-Volt-Netzen eignet sich das neue Power Output Module POM4220 Flexible für Heizlösungen in 45-, 70- und 110-Volt-Netzen. Damit lassen sich jetzt auch Applikationen in Schutzkleinspannung realisieren oder kurze Infrarotstrahler anschließen, um zum Beispiel eine feingranulare Wärmezufuhr umzusetzen.
Mit dem Engineering Framework TIA Portal wird das Heating Control System Siplus HCS besonders einfach in die Automatisierung integriert. Eine HCS-Programm-Bibliothek und Applikationsbeispiele vereinfachen das Engineering noch weiter. Mit dem Diagnosetool Proneta lässt sich das Siemens-Heizungssteuerungssystem komfortabel in Profinet-Netzwerke integrieren und in Betrieb nehmen: So ist zum Beispiel schon während der Montage ein Verdrahtungstest möglich.
Heating Control Systeme von Siemens sind weltweit in unterschiedlichen Branchen und Anwendungen im Einsatz: zum Beispiel beim Trocknen von Lacken und Beschichtungen, beim Formen von Kunststoffen und Leichtbau-Materialien sowie beim Kunststoffschweißen und beim Backen im Infrarot-Ofen.
Siemens hat das modulare und flexible Heating Control System Siplus HCS4200 zum Schalten und Steuern von Heizfeldern und -elementen mit zwei neuen Power Output Modulen (POM) ausgestattet. Mit mehr Leistung pro Ausgang und Ansteuerung niedriger Spannungen ab 45 Volt ist die flexible Heizungssteuerung jetzt noch vielseitiger einsetzbar – zum Beispiel in Applikationen mit Schutzkleinspannung.
Weitere Informationen unter www.siemens.de/siplus-hcs
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS IPC Drives 2017 unter www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Gerhard Stauß
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7945