Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Erweitertes Energiemanagement und App für die mobile Erfassung von Verbrauchsdaten

Simatic Energy Manger Basic V7.1

Für die einfache und intuitive mobile Erfassung von Verbrauchsdaten bringt Siemens die App Simatic Energy Manager V1.0 für iOS und Android auf den Markt. Mit dieser erfasst der Nutzer Verbrauchsdaten, die nicht mit dem Energiemanagementsystem vernetzt sind oder vernetzt werden können. Der Zähler wird einfach durch Scannen des QR- oder Bar-Codes identifiziert und der entsprechende Zählwert eingeben. Eine direkte Datenvalidierung erhöht hierbei die Datenqualität.

Hintergrundinformation:
Simatic Energy Manager wird in Industrie und Produktion unternehmensweit und über Standorte hinweg zum zertifizierten Energiemanagement nach ISO 50001 eingesetzt. Unternehmen nutzen das Energiemanagementsystem von Siemens zur optimierten und wirtschaftlichen Energiebetriebsführung. Simatic Energy Manager PRO unterstützt bei der Effizienzanalyse von Maschinen und Anlagen sowie beim unternehmensweiten Energieeffizienz-Controlling, der Kostenstellenabrechnung und Optimierung des Energiebezugs. In allen Bereichen eines Unternehmens lassen sich Energieflüsse und -verbrauch transparent und nachvollziehbar darstellen. Simatic Energy Manager wird einfach für die jeweilige Anwendung projektiert und konfiguriert – sowohl für das Zusammenspiel mit der Automatisierung wie auch für die manuelle Datenerfassung. Vordefinierte Vorlagen für Berichte und konfigurierbare Dashboards unterstützen das Reporting.

Weitere Informationen unter www.siemens.de/energymanager
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Mehr
Reference Number: PR2018040165DFDE

Kontakt

Gerhard Stauß

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7945