Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. November 2017MobilityMünchen
Erste Siemens-Stadtbahn startet Fahrgastbetrieb in San Francisco

"Wir haben viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt, damit diese hochmoderne neue Generation von Fahrzeugen in San Francisco viele Jahre lang zur vollen Zufriedenheit der Fahrgäste laufen wird", sagt Ed Reiskin, Direktor von SFMTA. "Als wir den Vertrag unterschrieben haben, war dies der größte Stadtbahnauftrag, der je in den USA vergeben wurde; wir sind sehr zufrieden, dass das Projekt dem Zeitplan sogar voraus ist."
"Der Start des Fahrgastbetriebs ist ein wichtiger Meilenstein nicht nur für Siemens und SFMTA, sondern vor allem auch für die mehr als 700.000 Fahrgäste, die San Franciscos Nahverkehr täglich nutzen. Die neuen Züge beantworten die rasant wachsende Nachfrage nach öffentlichen Verkehrsmitteln in dieser boomenden Metropole", sagt Sabrina Soussan, CEO der Division Mobility von Siemens.
Die neu entwickelten Stadtbahnzüge S200 sind besonders energieeffizient dank ihres Leichtbau-Antriebs, der Bremsenergie rekuperiert, und dank der LED-Beleuchtung, die 40 Prozent weniger Energie verbraucht als übliche Röhrenbeleuchtung. In die Gestaltung der Züge für SFMTA sind auch Anregungen der Fahrgäste eingeflossen, unter anderem die neue Sitzkonfiguration, neue Farbmuster im Innenraum und das neue Außendesign.
Diese Presseinformation sowie weiteres Material finden Sie unter www.siemens.com/presse/s200-sanfrancisco
Weitere Informationen zur Division Mobility finden Sie unter www.siemens.de/mobility
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: PR2017110084MODE
Kontakt
Eva Haupenthal
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-24421