Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung20. Apr 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Einfacheres Engineering von Telecontrol-Lösungen durch Integration in das TIA Portal

Advanced Controller Simatic S7-1500
Die Baugruppe bindet Außenstationen auf Basis der Simatic S7-1500 an eine Telecontrol-Leitstelle mittels Fernwirkprotokoll Sinaut ST7 an und lässt sich auch als Knoten- oder Masterstation einsetzen. Durch den integrierten Prozessor und einen RAM-Speicher zum Zwischenspeichern von maximal 100.000 Telegrammen mit Zeitstempel werden Datenverluste im Störungsfall vermieden und die Werte in historisch korrekter Reihenfolge nach der Wiederherstellung der Verbindung an die Leitstelle übertragen.
Über Fernwirkstationen (RTUs) lassen sich räumlich verteilte automatisierte Anlagen von einer zentralen Leitstelle aus überwachen und steuern. Dazu kommunizieren die S7-1500-Stationen mit TIM 1531 IRC über öffentliche und private Netze (Remote Networks). Zur Anbindung an diese Netzwerke mittels externer Industrie-Router wie Scalance M verfügt die TIM 1531 IRC über jeweils drei Ethernet-Interfaces sowie eine serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Modems.
Damit lassen sich unterschiedliche redundante Übertragungswege zu einer überlagerten Sinaut ST7 Knoten- oder Masterstation realisieren. Das ermöglicht die Verfügbarkeit der Fernwirkstationen auch bei Ausfall der primären Verbindung. Die Medienredundanz mit der Option der zyklischen oder ereignisgesteuerten Datenübertragung wird durch weitere Funktionen wie eine E-Mail-Funktion zur Benachrichtigung des Wartungspersonals im Fall von überschrittenen Schwellwerten und umfangreiche Diagnosefunktionen ergänzt.
Weitere Informationen zu Telecontrol finden Sie unter www.siemens.de/telecontrol
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter www.siemens.com/presse/hm17 und www.siemens.de/hannovermesse
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616