Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung17. Februar 2017Building TechnologiesZug
Desigo CC erhöht mit neuen Features Produktivität, Effizienz und Transparenz

Das Bild zeigt einen Ausschnitt der modularen Gebäudemanagementplattform Desigo CC
Neue Energie- und Leistungsmanagement-Berichte ermöglichen Gebäudebetreibern, volle Transparenz über Energieverteilung, Netzstörungsereignisse und Energieverbrauch ihrer Gebäude zu erhalten. Mit Hilfe dieser Informationen lassen sich notwendige Maßnahmen ergreifen und Kosten einsparen.
Ein neues Modul für erweitertes Reporting filtert aus komplexen Daten verständliche Informationen. Dadurch gewinnt der Gebäudebetreiber Transparenz und kann datengestützte Entscheidungen treffen. Eine neue Scripting-Funktion erlaubt die Entwicklung von Aktionen, die bei bestimmten Ereignissen automatisch oder manuell ausgeführt werden können. Darüber hinaus ermöglicht ein erweiterter Speicher die langfristige Archivierung der gesammelten Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen, so dass Desigo CC sich selbst für die komplexesten Einsatzbereiche eignet.
Erstmals wird Desigo CC nun in einer Spezialversion für Erstausrüster (original equipment manufacturer, OEM) angeboten. Diese Version ermöglicht es Erstausrüstern, die Gebäudemanagement-Plattform komplett an ihre Bedürfnisse anzupassen. Die Bandbreite der kundenspezifischen Anpassungen geht dabei von der Bedienoberfläche bis hin zu den einzubindenden Gewerken und Subsystemen.
Nicht zuletzt verfügt Desigo CC nun über erweiterte Migrations-Tools, die den Wechsel von Managementsystemen älterer Generation auf die moderne Gebäudemanagementplattform erleichtern. Gleichzeitig bleibt die Unterstützung für ältere Versionen von Desigo PX erhalten.
Weitere Informationen zur Division Building Technologies finden Sie unter www.siemens.com/buildingtechnologies
Weitere Informationen zum Thema Desigo CC finden Sie unter www.siemens.de/desigocc
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.