Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung13. Apr 2022Siemens AGZug
Derichebourg Multiservices stattet Hauptsitz mit Siemens IoT-Sensoren für Energieeffizienz aus
Der Hauptsitz von Derichebourg Multiservices in Créteil bei Paris, Frankreich.
Derichebourg Multiservices setzt im neuen Hauptsitz, einem architektonisch
bedeutsamen Gebäude in Form einer umgedrehten Pyramide, das 1970 erbaut und nun
umweltfreundlich modernisiert wurde, auf energiesparende LED-Technologie.
Die obersten drei Stockwerke des Gebäudes, in denen sich die
meisten Großraumbüros befinden, sind mit 1200 Leuchten mit
Enlighted-IoT-Sensoren von Siemens ausgestattet. Dank der drahtlosen
Technologie konnten sie in nur sechs Wochen installiert werden. In der nächsten
Ausbauphase werden auch die unteren Stockwerke modernisiert. Die Daten der
Sensoren werden kontinuierlich ausgewertet, um den Energieverbrauch detailliert
zu überwachen und zu steuern.
Umgesetzt wurde das Projekt mit Unterstützung des Lichtplaners
Le Studio Led, der die Enlighted-Sensoren von Siemens in seine
B2B-Beleuchtungslösungen integriert und damit finanzielle Einsparungen,
Umweltfreundlichkeit und Benutzerzufriedenheit verbindet. Im
Dienstleistungssektor kann allein die Beleuchtung 10 bis 15 Prozent des
gesamten Energieverbrauchs ausmachen.
„Die von unseren Enlighted-Sensoren gesammelten Daten sind
enorm wertvoll, wenn es um die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden
geht – und den Komfort und die Produktivität der Menschen, die dort arbeiten“,
sagte Stefan Schwab, CEO von Enlighted. „Wir freuen uns, sowohl mit Le Studio
Led als auch mit Derichebourg Multiservices zusammenzuarbeiten, um neue Anwendungsfälle zu
entwickeln, die ein optimiertes Serviceangebot für Gebäudenutzer ermöglichen.“
Mehrwert für Derichebourg Multiservices und seine Kunden
Die erfassten Daten liefern eine Fülle von Informationen, die
es ermöglichen, Veränderungen der Umgebungsbedingungen und der Raumbelegung zu
erkennen und in Echtzeit darauf zu reagieren.
Neben der Senkung des eigenen Energieverbrauchs anhand der
IoT-Sensoren will Derichebourg Multiservices die Daten in Zukunft auch für weitere Anwendungen
nutzen, um Kunden den praktischen Nutzen der Sensoren aufzuzeigen und damit
verbundene neue Dienstleistungen anzubieten. Gemeinsam mit Le Studio Led und
Siemens arbeitet Derichebourg Multiservices daran, neue Anwendungsfälle zu entwickeln, mit
denen Dienstleistungen in Gebäuden optimiert werden können. Diese sollen dann
in das Serviceangebot des Konzerns integriert werden. Zum Beispiel lässt sich
anhand der Belegungsdaten von den Sensoren die Gebäudereinigung entsprechend
dem tatsächlichen Bedarf planen. Die
Daten könnten außerdem genutzt werden, um den Empfang von Gästen effizienter zu
gestalten, den Komfort zu erhöhen und die Sicherheit im Gebäude zu verbessern.
„Die vielfältigen Möglichkeiten, die IoT-Sensoren bieten,
stellen eine wichtige Entwicklungschance für unsere Dienstleistungsaktivitäten
dar“, sagte Silvine Thoma, Communications Manager bei Derichebourg Multiservices. „Wir
reduzieren nicht nur unseren eigenen Verbrauch, sondern haben außerdem ein
praktisches Anwendungsbeispiel, damit wir unseren Kunden zusätzliche
Dienstleistungen anbieten können, zum Beispiel für Fernüberwachung oder
Reinigungsaktivitäten.“
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden
Sie unter
www.siemens.com/smartinfrastructure
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.