Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung05. Oktober 2015Siemens AGMünchen
Auf der Zielgeraden - Neue Siemens-Konzernzentrale in München
Gemeinsam mit der Stadt München hatte das Unternehmen das Bauvorhaben 2010 bekanntgegeben und einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Der Gewinnerentwurf des dänischen Architekturbüros Henning Larsen Architects kombiniert gekonnt Tradition mit Zukunft: Das historische Palais Ludwig Ferdinand und sein Nachbargebäude werden nahtlos in den hochmodernen Neubau integriert. Das Erdgeschoss präsentiert sich als öffentlich zugänglicher Campus mit begrünten Innenhöfen, Sitzmöglichkeiten, Ausstellungsräumen, Cafés und Restaurants. Dadurch entsteht im Herzen von München ein neues Quartier, durch das Besucher nach der Eröffnung im Sommer 2016 von der Innenstadt direkt zum Kunstareal flanieren können.
Umgesetzt wird das ambitionierte Projekt von Siemens Real Estate, das als führendes Corporate Real Estate Unternehmen die gesamten Immobilienaktivitäten von Siemens verantwortet. Dies beinhaltet die Steuerung des Portfolios, die Optimierung der Flächennutzung, die Regelung des Betriebs der Immobilien einschließlich aller immobilienbezogenen Services, Vermietung und Verwertung sowie die Planung und Durchführung aller Siemens-Bauprojekte. Im Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftete Siemens Real Estate mit etwa 1.500 Mitarbeitern in immobilienspezifischen Funktionen rund 2,4 Milliarden Euro Umsatz. Das Ergebnis betrug 241 Millionen Euro.
Diese Presseinformation und weitere Pressematerialien finden Sie unter http://www.siemens.com/presse/konzernzentrale
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist Nummer eins im Offshore-Windanlagenbau, einer der führenden Anbieter von Gas- und Dampfturbinen für die Energieerzeugung sowie von Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2014, das am 30. September 2014 endete, erzielte Siemens einen Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten von 71,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,5 Milliarden Euro. Ende September 2014 hatte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 343.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.siemens.com.
Kontakt
Jessika Görner
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 München
80333 München
+49 (89) 636-28260