Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung24. Oktober 2018Power and GasHouston
Abengoa ordert Siemens-Verdichterstrang für Erzeugung erneuerbarer Treibstoffe

Das Bild zeigt verschiedene DATUM-Verdichter.
In der Sierra BioFuels-Anlage von Fulcrum wird aus Hausmüll, der sonst auf einer Deponie abgelagert würde, ein kohlenstoffarmer Treibstoff gewonnen. Der in der Anlage hergestellte Treibstoff senkt den CO2-Ausstoß um mehr als 80 Prozent und leistet damit einen wesentlichen Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft.
Der Lieferumfang von Siemens umfasst eine Dampfturbine, drei DATUM-Verdichter für die Synthesegasverdichtung sowie Hilfs- und Nebenanlagen inklusive Kühler, Filter und Ventile. Die Lieferung ist für Mitte 2019 vorgesehen.
Synthesegas aus Hausmüll gewonnen, muss auf hohe Drücke verdichtet werden. Die hoch effizienten DATUM-Verdichter werden je von einer Siemens-Dampfturbine angetrieben und senken so den Energiebedarf der Anlage.
Außerdem ermöglicht die modulare Bauweise der DATUM-Verdichter einen schnellen Austausch der rotierenden Teile. So kann ein DATUM-Modul vor Ort ausgetauscht werden, und das meist in weniger als einem Tag. Dies reduziert die Wartungsdauer und erhöht die Anlagenverfügbarkeit im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise, die eine mehr als fünftägige Abschaltung der Anlage erforderlich machen kann.
"Abengoa hat Siemens aufgrund unseres einzigartigen Technologieangebots und unserer räumlichen Nähe zum Standort für dieses wichtige Projekt ausgewählt", sagte Matthew Chinn, Executive Vice President Sales bei Siemens Oil & Gas. "Die DATUM-Verdichter werden in unserem hochmodernen Werk in Olean, New York, gebaut und getestet. Das ermöglicht eine schnelle Lieferung und vereinfacht Inspektion und Wartung", so Chinn weiter.
Weitere Informationen zu DATUM-Verdichtern finden Sie unter: https://sie.ag/2uJ4bFG
Weitere Informationen zu Dampfturbinen finden Sie unter: https://sie.ag/2NZ6uxf
Zu dieser Meldung

@Siemens_Energy
@Siemens_Energy
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Janet Ofano
Siemens AG
5101 Westinghouse Boulevard
28273-9640 Charlotte, NC
USA
28273-9640 Charlotte, NC
USA
+1 803-389-6753