Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung15. Apr 2026Siemens AGZug (Schweiz)
Siemens neues Portfolio für Gleichstrom-Technologie ermöglicht erhebliche Energie- und Materialeinsparungen
Durch Implementierung von Gleichstromnetzen können Kunden
erhebliche Kosten- und Materialeinsparungen erzielen. Beispielsweise kann in
einer Produktionsumgebung mit Robotern durch Einsatz von Gleichstromtechnologie
in Verbindung mit Energierückgewinnung und -speicherung der Spitzenstrombedarf
um bis zu 80 Prozent gesenkt werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen
führt. Zudem machen Gleichstromsysteme eine Blindleistungskompensation
überflüssig und erfordern weniger Kupfer in der Verkabelung. Dies führt zu
Materialeinsparungen von bis zu 50 Prozent und einer geringeren
Umweltauswirkung.
Der Übergang von weit verbreiteten Wechselstromsystemen (AC)
hin zur Gleichstromtechnologie (DC) ist ein entscheidender Schritt in der
globalen Energiewende. Erneuerbare Energiequellen wie Photovoltaik und
Batteriespeichersysteme erzeugen oder speichern Strom in Form von Gleichstrom.
Durch Reduzierung der Verluste bei der Umwandlung (Gleichstrom in Wechselstrom)
und die Möglichkeit, erneuerbare Energiequellen direkt einzubinden, bieten
Gleichstromsysteme eine effizientere und nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen
Wechselstromnetzen. Siemens steht an der Spitze dieses Wandels und engagiert
sich intensiv in Forschung und Entwicklung in diesem Bereich.
Eine Schlüsselinnovation im neuen Portfolio ist der
Halbleiter-Leistungsschalter SENTRON 3QD2. Dank Halbleitertechnologie und
intelligenten Schutzalgorithmen ermöglicht er ultraschnelles Abschalten von
Kurzschlussströmen im Mikrosekundenbereich – bis zu 1.000 Mal schneller als
herkömmliche Systeme. Dies ist für Gleichstromnetze unabdingbar und sorgt für
eine deutliche Verbesserung von Schutz und Systemverfügbarkeit.
Ergänzt wird der SENTRON 3QD2 durch das neue
Halbleiterschaltgerät SIRIUS 3RF5, das erste seiner Art für
Gleichstromanwendungen. Es ist für das hochfrequente Schalten von ohmschen
Lasten konzipiert und bietet eine verschleißarme und langlebige Lösung, die die
Effizienz und Verfügbarkeit von Industrieanlagen erhöht. SIRIUS 3RF5 trägt
außerdem das Siemens EcoTech Label und zeichnet sich durch ein nachhaltiges und
transparentes Produktdesign aus.
Zu dieser Pressemitteilung
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Als führendes Unternehmen im Bereich industrieller Künstlicher Intelligenz nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI - einschließlich generativer KI - auf reale Anwendungen zu übertragen und entwickelt KI-Lösungen für Kunden aller Branchen, die einen echten Mehrwert bieten. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der Pionierarbeit im Gesundheitswesen leistet. Für jeden Menschen. Überall. Nachhaltig.
Im Geschäftsjahr 2025, das am 30. September 2025 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 78,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 10,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2025 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 318.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.