[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung10. September 2024Digital IndustriesStuttgart
Siemens Xcelerator: DMG MORI, Renishaw und Siemens arbeiten als
Innovationspartner zusammen und erweitern digitale Angebote rund um die
Werkzeugmaschine
Siemens Xcelerator schafft leistungsfähiges Eco-System aus Partnern, um
digitale Transformation zu beschleunigen
Neue skalierbare Angebote rund um den durchgängigen digitalen Zwilling
von Werkzeugmaschine, Steuerung und Werkstück
Neue Lösung für die Zustandsüberwachung von Werkzeugen ermöglicht
Rückverfolgbarkeit und Closed Loop Manufacturing
Siemens baut sein Eco-System in der
Werkzeugmaschinenbranche konsequent weiter aus. Gemeinsam mit den Partnern DMG
MORI und Renishaw präsentiert das Technologieunternehmen neue Angebote im
Rahmen von Siemens Xcelerator. Mit Fokus auf Skalierbarkeit und hohe Flexibilität
gibt es für CNC-Anwender ab sofort weitere intelligente Machining-Applikationen,
welche die Siemens-Lösungen nahtlos ergänzen und darauf aufbauend einen hohen
Value add liefern. Die offene digitale Business-Plattform Siemens Xcelerator
schafft damit ein leistungsfähiges Eco-System aus Partnern, um gemeinsam die
digitale Transformation der Industrie zu beschleunigen.
Siemens Xcelerator schafft leistungsfähiges Eco-System aus Partnern, um
digitale Transformation zu beschleunigen
Neue skalierbare Angebote rund um den durchgängigen digitalen Zwilling
von Werkzeugmaschine, Steuerung und Werkstück
Neue Lösung für die Zustandsüberwachung von Werkzeugen ermöglicht
Rückverfolgbarkeit und Closed Loop Manufacturing
Siemens baut sein Eco-System in der
Werkzeugmaschinenbranche konsequent weiter aus. Gemeinsam mit den Partnern DMG
MORI und Renishaw präsentiert das Technologieunternehmen neue Angebote im
Rahmen von Siemens Xcelerator. Mit Fokus auf Skalierbarkeit und hohe Flexibilität
gibt es für CNC-Anwender ab sofort weitere intelligente Machining-Applikationen,
welche die Siemens-Lösungen nahtlos ergänzen und darauf aufbauend einen hohen
Value add liefern. Die offene digitale Business-Plattform Siemens Xcelerator
schafft damit ein leistungsfähiges Eco-System aus Partnern, um gemeinsam die
digitale Transformation der Industrie zu beschleunigen.
Renishaw: Qualitätsüberwachung von Werkzeugen auf
höchstem Niveau
Das Siemens-Xcelerator-Angebot von Renishaw besteht
aus einer Lösung zur Vermessung und Zustandsüberwachung von Werkzeugen. Das Basissystem
wird durch DMG MORI bereits angeboten. Die Lösung basiert auf einem hochpräzisem
Lasersystem für Werkzeugmessung von Renishaw und der Edge-basierten
Analysesoftware Analyze MyWorkpiece /Monitor von Siemens. Die
Condition-Monitoring-Lösung ermöglicht eine automatische Validierung des
Werkzeugverschleißes und rechtzeitigen automatischen Austausch verschlissener
Werkzeuge. Die Lösung stellt zudem sicher, dass der Fertigungsprozess aufgrund
der Datenauswertung rückverfolgbar ist. Die schnelle Werkzeugprüfung durch
optisches Scannen reduziert hierbei manuelle Eingriffe und somit
Beeinträchtigungen innerhalb des Fertigungsprozesses. Der datengesteuerte Analyseansatz
stellt die Nachvollziehbarkeit des Fertigungsprozesses sicher, was den Kreis zu
Qualitätssicherung und Produktionsplanung schließt (Closed Loop Manufacturing).
Die Lösung wird erstmalig auf der AMB bei DMG MORI (Halle 10) und bei Renishaw (Halle
7, Stand A11) auf einer DMU 60 eVo zu sehen sein.
DMG MORI: Skalierbares Angebot rund um den durchgängigen
Digital Twin für die Bearbeitung mit Werkzeugmaschinen auf dem Siemens
Xcelerator Marketplace
Der Hersteller von hochpräzisen Werkzeugmaschinen, DMG
MORI, erweitert sein Angebot für den durchgängigen Digital Twin für die
Bearbeitung mit Werkzeugmaschinen auf dem Siemens Xcelerator Marketplace. Für
eine Vielzahl von Anwendungsfällen werden spezifische Lösungen für den
digitalen Zwilling von Steuerung, Maschine und Werkstück vorgestellt. Damit
können Bearbeitungsprozesse optimiert werden, noch bevor die reale Maschine in
Betrieb genommen wird. Basierend auf der Digital Native CNC Sinumerik One
umfasst das Portfolio einen jeweils passenden digitalen Zwilling für den
Anwender – unabhängig von der Shopfloor- oder CAM-Anwendung. Somit kann
beispielsweise ein Maschinenbediener im Shopfloor ein Digital-Twin-Paket
erwerben, welches ihn dabei unterstützt, ein einfaches NC-Programm am PC zu erstellen
und so eine Kollisionsprüfung ohne Maschineneinsatz durchzuführen. Ein
CAM-Anwender kann wiederum anspruchsvolle Teile in einer CAD-Umgebung erstellen
und damit eine schnelle erste Validierung des Programms ausführen. Mit den
neuen, skalierbaren Digital-Twin-Angeboten können Kunden nun individuell und
nach Bedarf den Umfang der benötigen Simulation bestimmen und entsprechende Pakete
erwerben.
Der DMG MORI Digital Twin für die Bearbeitung mit
Werkzeugmaschinen hilft, Programmierfehler zu vermeiden, die Ausschuss und
Schäden an der realen Maschine verursachen. Er ermöglicht einen bis zu 40
Prozent schnelleren Produktionshochlauf und reduziert so den Energieverbrauch
der realen Maschine erheblich. Sogar neue Prozesse können digital eingerichtet
werden, während die Maschine in Betrieb ist. Er trägt außerdem dazu bei,
unproduktive Zeiten der Maschine wie beispielsweise Testbearbeitungen um bis zu
75 Prozent zu minimieren. Denn das Testen und Einfahren von Programmen wird von
der realen Maschine in die virtuelle Welt verlegt.
Die DMG MORI Maschinen DMU 50 3. Generation, CTX beta
450 TC und NZ TRE setzen auf die Sinumerik One mit ihrer Performance und
modernen Art der Shopfloor-Programmierung. Die Maschinen und deren durchgängiger
Digital Twin sind auf der Messe auf dem Stand von DMG MORI in Halle 10 live zu erleben.
Das Siemens-Xcelerator-Angebot von Renishaw
besteht aus einer Lösung zur Vermessung und Zustandsüberwachung von Werkzeugen.
Mit den
neuen, skalierbaren Digital-Twin-Angeboten von DMG MORI können Kunden nun
individuell und nach Bedarf den Umfang der benötigen Simulation bestimmen und
entsprechende Pakete erwerben.
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 72.000 Menschen.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welt befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 77,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 320.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.