[{"name":"Home","site_name":"Press | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/global\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"5","base_nodepath":"\/node\/5","base_path":"\/global\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/global","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Pressemitteilung20. August 2024Smart InfrastructureZug (Schweiz)
Siemens stellt erste, komplett aus grünem Stahl gefertigte, industrielle Steuerschränke vor
Siemens-Tochter Alpha Verteilertechnik mit Sitz in Cham, Deutschland, bietet grüne Steuerschrankserie des SIVACON 8MF1 an
Grüne Stahlgehäuse werden aus Altmetall hergestellt und mit erneuerbarer Energie aus Windkraft produziert
70 Prozent weniger CO₂-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Stahl
Neues Gehäuse unterstützt Nachhaltigkeitsziele von Siemens
Siemens Smart
Infrastructure erweitert über die deutsche Tochtergesellschaft Alpha
Verteilertechnik sein Angebot an nachhaltigen elektrotechnischen Produkten. Ab sofort stehen Kunden
weltweit neben herkömmlichen Steuerschränken auch industrielle Steuerschränke
des SIVACON 8MF1 zur Verfügung, die zu 100 Prozent aus Schrott von namhaften
europäischen Lieferanten mit Windkraft gefertigt werden. Dieser Schritt unterstützt
die Nachhaltigkeitsziele von Siemens in den Bereichen Dekarbonisierung und
Ressourceneffizienz, die im DEGREE-Rahmenwerk festgelegt sind. Siemens verfolgt
das wissenschaftlich fundierte 1,5-Grad-Dekarbonisierungsziel.
Siemens-Tochter Alpha Verteilertechnik mit Sitz in Cham, Deutschland, bietet grüne Steuerschrankserie des SIVACON 8MF1 an
Grüne Stahlgehäuse werden aus Altmetall hergestellt und mit erneuerbarer Energie aus Windkraft produziert
70 Prozent weniger CO₂-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Stahl
Neues Gehäuse unterstützt Nachhaltigkeitsziele von Siemens
Siemens Smart
Infrastructure erweitert über die deutsche Tochtergesellschaft Alpha
Verteilertechnik sein Angebot an nachhaltigen elektrotechnischen Produkten. Ab sofort stehen Kunden
weltweit neben herkömmlichen Steuerschränken auch industrielle Steuerschränke
des SIVACON 8MF1 zur Verfügung, die zu 100 Prozent aus Schrott von namhaften
europäischen Lieferanten mit Windkraft gefertigt werden. Dieser Schritt unterstützt
die Nachhaltigkeitsziele von Siemens in den Bereichen Dekarbonisierung und
Ressourceneffizienz, die im DEGREE-Rahmenwerk festgelegt sind. Siemens verfolgt
das wissenschaftlich fundierte 1,5-Grad-Dekarbonisierungsziel.
Die industrielle Steuerschrankserie des SIVACON 8MF1 wird zu 100 Prozent aus Schrott von namhaften europäischen Lieferanten mit Windkraft gefertigt.
Beim Herstellungsprozess für
die Steuerschränke des SIVACON 8MF1 sind die CO₂-Emissionen um 70
Prozent geringer als bei herkömmlichem Stahl, der in der Regel in einem
Hochofen mit Eisenerz und Kohle hergestellt wird. Die Reduktion um
70 Prozent lässt sich in eine Einsparung von 308 kg CO₂ pro Schrankeinheit übersetzen. Derzeit ist die Stahlproduktion für acht Prozent
der weltweiten Emissionen verantwortlich. Da die Nachfrage nach Stahl weiter
steigt, ist es von entscheidender Bedeutung, die Produktion zu dekarbonisieren.
Dabei weist die neue Variante die
gleichen technischen Eigenschaften und Funktionalitäten wie Schränke aus
herkömmlichem Stahl auf. Dies ermöglicht größeren Industriekunden, ihre CO₂-Emissionen
zu reduzieren und ihren Nachhaltigkeitszielen näher zu kommen.
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2023 hatte das Geschäft weltweit rund 75.000 Beschäftigte.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Anspruch des Unternehmens ist es, Technologie zu entwickeln, die den Alltag verbessert, für alle. Indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet, ermöglicht es den Kunden, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen. Dadurch werden Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und der Verkehr nachhaltiger. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft des Gesundheitswesens gestaltet.
Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 74,9 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 8,5 Milliarden Euro. Zum 30.09.2023 beschäftigte das Unternehmen auf fortgeführter Basis weltweit rund 305.000 Menschen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.