Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung22. November 2022Smart InfrastructureZug
Siemens stellt hochgradig anpassbaren Generatorleistungsschalter vor
Der HB1-C Generatorleistungsschalter
Dank dieser anpassbaren Merkmale eignet sich der HB1-C
nicht nur für neue Anwendungen, sondern auch für Retrofit-Szenarien in
Kraftwerken, in denen die Versorgungssicherheit von entscheidender Bedeutung
und der Platz oft begrenzt ist. Der HB1-C wird auf der Enlit Europe vorgestellt, die vom 29. November bis 1. Dezember 2022
in Frankfurt stattfindet.
Da erneuerbare Energien und Kostensenkungen immer mehr in
den Vordergrund rücken, sind zuverlässige Schutztechnologien von entscheidender
Bedeutung. Generatorleistungsschalter sind wichtige Komponenten zur
Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Kraftwerken. Sie
schützen nicht nur Geräte wie Generatoren und Transformatoren vor Überlast und
Kurzschluss, sondern sorgen auch für hohe Verfügbarkeit, einfachere
Betriebsabläufe und niedrigere Kosten.
Manitoba Hydro, das Strom- und Erdgasversorgungsunternehmen
der kanadischen Provinz Manitoba, wird den neuen HB1-Compact in Kürze in
Betrieb nehmen. Im Rahmen eines Vertrags mit Siemens Kanada installiert
Manitoba Hydro bis zu zwölf Generatorleistungsschalter als Ersatz in seinem
1220-MW-Kraftwerk Kettle Generating Station am unteren Nelson River in
Manitoba. Der Vertrag untermauert die langfristige Beziehung zwischen Siemens
und Manitoba Hydro. Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam daran, die
Lebensdauer dieses wichtigen Kraftwerks zu verlängern und weiterhin saubere,
erneuerbare und grundlastfähige Energie für die Provinz Manitoba zu
liefern.
Der HB1-Compact bietet Kraftwerkbetreibern ein Höchstmaß an
Flexibilität bei der Planung von neuen Anlagen und beim Austausch veralteter
Geräte. Der Vollfeder-Antriebsmechanismus des HB1-C gilt laut CIGRE als der
zuverlässigste Betriebsmechanismus eines Generatorleistungsschalters mit einer
Lebensdauer von bis zu 10.000 Schaltzyklen. Da alle Komponenten und Funktionen
zusammen typ- und werksgeprüft werden, bietet der HB1-C ein natives
Verbundsystem mit einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Sicherheit. Um eine
sichere Wartung zu gewährleisten, kann der Leistungsschalter mit integrierten
Leitungs- und Erdungstrennern ausgestattet werden.
HB1-C in I-förmiger Ausführung
Kosteneinsparungen sind für viele Kraftwerkbetreiber ein
zentrales Anliegen. Der HB1-C ermöglicht Kosteneinsparungen bei der
Projektumsetzung und beim laufenden Betrieb. Dank der einfachen und kompakten
Bauweise lassen sich die Transportkosten senken und die Ausfallzeiten für die
Installation eines neuen Leistungsschalters auf ein Mindestmaß reduzieren.
Weitere Kostensenkungen werden durch die wartungsfreie Vakuumschalttechnik
erreicht, die die Handhabung von Gas überflüssig macht, minimale
Instandhaltungskosten garantiert und die Recyclingquote der Anlagen erhöht.
Weitere
Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.de/smart-infrastructure
www.siemens.de/smart-infrastructure
Weitere Informationen zum Generatorleistungsschalter
HB1-Compact finden Sie unter
www.siemens.com/hb1-c
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für
heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der
Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen,
Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden
ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten,
Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der
Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden
im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln
– und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz
von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30.
September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.