Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung03. November 2022Siemens Mobility GmbHFrankfurt
Terminal 3-Ausbau: Erster Zug der neuen Sky Line-Bahn vorgestellt
FRA/am – Am Flughafen Frankfurt wurde heute erstmalig ein Zug der neuen
Sky Line-Bahn präsentiert. Die neue Bahn bindet zukünftig das Terminal 3 an
die bestehenden Terminals an. Nachdem der erste von insgesamt zwölf
Zügen aus dem Produktionswerk von Siemens Mobility in Wien angeliefert
wurde, stellte der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, Dr. Stefan Schulte,
das Fahrzeug heute der Öffentlichkeit vor. Mit dabei waren auch Albrecht
Neumann, CEO Rolling Stock bei Siemens Mobility und Stefan Bögl,
Vorstandsvorsitzender der Firmengruppe Max Bögl. In den kommenden
Wochen wird das Fahrzeug für die ersten Testfahrten, die für 2023 geplant
sind, vorbereitet.
„Es freut mich sehr, heute einen Teil der Zukunft des Flughafen Frankfurts
präsentieren zu können“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG Dr.
Stefan Schulte. „Mit der neuen Sky Line-Bahn binden wir Terminal 3 an die
bestehende Flughafeninfrastruktur an. Die Ankunft des ersten Zuges markiert
hierbei einen weiteren wichtigen Schritt innerhalb des Gesamtprojekts. Mit
modernster Technik und einer smarten Bauweise setzen wir unsere Vision
eines zukunftsorientierten Flughafen-Terminals um. Reisende, Gäste und
Beschäftigte können sich auf kurze Wege, eine schnelle Taktung und hohen
Reisekomfort freuen“, so Schulte.
Die Züge der neuen Sky Line-Bahn werden von dem Projektpartner Siemens
für die speziellen Anforderungen der Fraport AG hergestellt. Beispielsweise
gibt es eine Vielzahl an Klappsitzen, damit Fluggäste mit Gepäck stets genug
Raum haben und eigens gestaltete Haltestangen für mehr Bewegungsfreiheit.
Die Züge fahren später auf einer Betonoberfläche. Dabei werden sie von
schräg angeordneten Rädern geführt, die an der Unterseite des Zuges eine
Führungsschiene umschließen. Somit wird eine sichere Fahrt gewährleistet.
„Mit der Lieferung des ersten Fahrzeugs haben wir einen wichtigen
Meilenstein beim Bau der neuen Sky Line-Bahn erreicht. Unsere
vollautomatischen Fahrzeuge werden die Passagiere am Frankfurter
Flughafen künftig effizient, komfortabel und nachhaltig zum neuen Terminal
bringen. Die Züge basieren auf unserer bewährten Val-Plattform, die bereits
weltweit, unter anderem am Flughafen in Bangkok und Paris im Einsatz ist“,
sagt Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock Siemens Mobility.
In einem neuen Werkstattgebäude werden die Züge künftig gewartet und in
einer Waschanlage gereinigt. Dem ersten Zug der neuen Sky Line-Bahn dient
das Werkstattgebäude zunächst als Parkplatz. In den kommenden Wochen
finden hier die Inbetriebnahme und die Vorbereitung der ersten Testfahrten
statt. Den 5,6 Kilometer langen Fahrweg der neuen Sky Line-Bahn baut in
weiten Teilen die Firmengruppe Max Bögl. Die Arbeiten an der Trasse laufen
seit Juli 2019 und liegen voll im Zeitplan.
„Es freut uns sehr, mit dem Bau des Fahrwegs für die neue Sky Line-Bahn
einen wichtigen Baustein für die Erweiterung des Flughafen Frankfurt
realisieren zu können. Die zweispurige Strecke inklusive Weichen wird zum
großen Teil aufgeständert in einer Höhe von 14 Metern sowie ebenerdig
ausgeführt. 310 Spannbeton- und Stahlbetonverbundträger mit Spannweiten
bis zu 60 Metern und Gewichten von bis zu 200 Tonnen wurden für das
Projekt montiert. Eine großartige Teamleistung, die durch die enge
Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten erbracht wurde“, sagt Stefan
Bögl, Vorstandsvorsitzender der Firmengruppe Max Bögl.
Mit der neuen Sky Line-Bahn werden Reisende künftig in nur acht Minuten
vom Fern- und Regionalbahnhof direkt am Hauptgebäude des Terminal 3
ankommen. Die Züge werden an 365 Tagen im Jahr im Zweiminuten-Takt
zwischen Terminal 3 und den bestehenden Terminals fahren. Pünktlich zur
geplanten Inbetriebnahme von Terminal 3 wird die neue Sky Line-Bahn dann
den regulären Betrieb aufnehmen.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.
Kontakt
Eva Haupenthal
Siemens Mobility GmbH
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
Deutschland
81739 München
Deutschland
+49 152 01654597