Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung30. September 2022Siemens AGZug
Siemens stellt neue Version von Desigo CC jetzt mit direkter Cloud-Konnektivität vor

Direkte Cloud-Konnektivität zu Building X
Desigo
CC unterstützt jetzt die direkte Anbindung an Building X, die offene und
KI-gestützte Cloud-Plattform von Siemens. Gebäudebetreiber können mehrere
Desigo CC-Standorte mit der Cloud-Anwendung Building X Operations Manager
überwachen und managen. Im Falle einer Störung oder Betriebsauffälligkeit kann
so umgehend reagiert werden, wodurch unnötige Anwesenheiten vor Ort vermieden
wird. Mit dem Operations Manager verbindet sich das Bedienpersonal direkt zum
Flex Client von Desigo CC vor Ort, ohne eine komplexe VPN-Konfiguration
durchführen zu müssen.
Verbesserte Cybersicherheit
Die
Verbesserung der Cybersicherheit ist immer ein wesentlicher Bestandteil jeder
neuen Version. Die Plattform erfüllt höchste Schutzanforderungen und
unterstützt zusätzliche Szenarien des Security Level 2 der IEC 62443-3-3.
Darüber hinaus ermöglicht sie die Anpassung an die bestehende IT-Infrastruktur
von Kunden und bietet ein verbessertes Benutzermanagement sowie erhöhte
Kennwortsicherheit.
Besseres Benutzererlebnis
Neben
einer hochmodernen Benutzeroberfläche bietet der Desigo CC Flex Client
zusätzliche Softwarefunktionen, die das Benutzererlebnis für das Bedienpersonal
verbessern. Zu den Highlights gehören der Log Viewer zur einfachen und
effizienten Analyse von Protokolldaten, der Flex Client Report Viewer zum
Erstellen, Anzeigen und Herunterladen von Berichten und Auswertungen sowie die
Möglichkeit, Empfänger und Gruppen mit der neuen Anwendung für Benachrichtigungen
zu managen.
Domänenübergreifende BACnet-Zertifizierung
Zur
Integration unterschiedlicher Subsysteme in ein gemeinsames Gebäudemanagementsystem unterstützt Desigo CC den herstellerunabhängigen BACnet-Standard. Desigo CC ist eine der
ersten Gebäudemanagementplattformen, die nach dem domänenübergreifenden Profil B-XAWS zertifiziert ist und die
sichere Kommunikation mit BACnet Secure Connect unterstützt. BACnet/SC verschlüsselt den
Datenverkehr und gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen allen
BACnet-Geräten.
Desigo CC ist die technologische Plattform
für eine smarte Gebäudeinfrastruktur. Die offene, leistungsfähige und stets
aktuelle Plattform steigert den Komfort, Effizienz, Resilienz und Sicherheit von
Gebäuden deutlich.
Desigo
CC V6 wird erstmals auf der Light + Building 2022 vom 2. bis 6. Oktober in
Frankfurt vorgestellt. Besuchen Sie uns in Halle 11.0, Stand B56. Weitere
Informationen über die Siemens-Präsenz auf der Messe sind
hier zu finden.
Weitere Informationen zu Siemens Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.com/smart-infrastructure und www.siemens.de/smart-infrastructure
www.siemens.com/smart-infrastructure und www.siemens.de/smart-infrastructure
Weitere Informationen zu Desigo CC finden Sie unter
www.siemens.com/desigocc und siemens.de/desigocc
www.siemens.com/desigocc und siemens.de/desigocc
Weitere Informationen zu Building X finden Sie unter
www.siemens.com/buildingx und siemens.de/buildingx
www.siemens.com/buildingx und siemens.de/buildingx
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.
Die
Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Reference Number: HQSIPR202209296565DE