Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Hongkongs Erweiterung der East Rail Line geht mit CBTC-Technologie von Siemens Mobility an den Start

„Die Inbetriebnahme der erweiterten East Rail Line Cross-Harbour ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung der öffentlichen Verkehrsmittel in Hongkong. Die Menschen dort erhalten eine vierte Bahnverbindung, die den Hafen quert. Unsere Signalgebungslösungen nach neuestem Stand der Technik leisten hier einen wichtigen Beitrag zu mehr Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Effizienz der gesamten 46 km langen East Rail Line mit 16 Stationen,“ so Andre Rodenbeck, CEO Rail Infrastructure bei Siemens Mobility. „Wir haben mehr als 40 CBTC Systeme weltweit installiert. Dieses wichtige Projekt unterstreicht einmal mehr unsere führende Position im Bereich urbaner Mobilität.“
Siemens Mobility rüstete insgesamt 16 Stationen der East Rail Line mit seiner CBTC-Technologie aus. Im Zuge des Projekts wurde das Schienennetz zudem um 6 km und drei neue Stationen erweitert. Die funkbasierte Technologie liefert Echtzeitdaten zu Fahrzeugposition und -geschwindigkeit, sodass die Anzahl und Taktung der Fahrzeuge auf der East Rail Line gefahrlos erhöht werden kann. Die kontinuierliche Übertragung von Systemzustandsdaten durch das innovative digitalisierte System steigert zudem die Betriebseffizienz, verringert Verspätungen und stellt den Fahrgästen jederzeit aktuelle Reiseinformationen bereit.
Für die Funkübertragung auf der East Rail Line einschließlich Cross-Harbour Extension wurde die Airlink-Lösung von Siemens Mobility installiert, während ein hochmodernes Steuerungssystem die automatische Zugüberwachung übernimmt. Für die effiziente Zugsteuerung kommen elektronische Stellwerke und Trainguard MT (TGMT) Wayside Control Units zum Einsatz. Insgesamt werden 37 Züge und 22 Triebwagen mit Siemens TGMT On-Board Computer Units (OBCU) ausgerüstet. Überwacht und gesteuert wird das neue System durch das Operations Control Center in Tsing Yi.
Die CBTC-Lösung Trainguard MT von Siemens Mobility ist das am häufigsten eingesetzte Zugsteuerungssystem. Es ist bei zahlreichen Betreibern weltweit im Einsatz, so in Paris, Peking, New York, London und Kopenhagen.
Siemens Mobility ist ein eigenständig geführtes Unternehmen der Siemens AG. Siemens Mobility ist seit über 160 Jahren ein führender Anbieter im Bereich Transportlösungen und entwickelt sein Portfolio durch Innovationen ständig weiter. Zum Kerngeschäft gehören Schienenfahrzeuge, Bahnautomatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, schlüsselfertige Bahnsysteme sowie die dazugehörigen Serviceleistungen. Mit der Digitalisierung ermöglicht Siemens Mobility Mobilitätsbetreibern auf der ganzen Welt, ihre Infrastruktur intelligent zu machen, eine nachhaltige Wertsteigerung über den gesamten Lebenszyklus sicherzustellen, den Fahrgastkomfort zu verbessern sowie Verfügbarkeit zu garantieren. Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, hat Siemens Mobility einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro ausgewiesen und rund 39.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siemens.de/mobility.
Mehr

Kontakt

Chris Mckniff

Siemens Mobility GmbH

+1 646-715-6423