Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung04. Januar 2022Smart InfrastructureZug
Neue
KNX-Binäreingänge ergänzen Reiheneinbaugeräte-Portfolio von Siemens
Mit den neuen binären Eingängen lassen sich Schalt- und
Anlagenzustände sowie Impulse mit Grenzwertüberwachung erfassen. Neben Schalten
und Dimmen der Beleuchtung oder Steuern von Jalousien unterstützen sie auch
anspruchsvolle Aufgaben für gewerkeübergreifende
Anwendungen wie Farblichtsteuerung, logische Verknüpfungen oder
Differenzialimpulszählung. So kann zum Beispiel eine Zutrittskontrolle
realisiert werden, die die aktuelle Anzahl von Personen in einem Innenraum
ermittelt.
Speziell mit den potenzialfreien Binäreingängen ist zudem
eine Auswertung von Fenster-, Tür- und anderen Meldekontakten möglich. Je
nachdem, ob beispielsweise ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist, kann die
Raumbetriebsart beim Heizen bzw. Kühlen gezielt auf Frost- bzw. Hitzeschutz
eingestellt werden.
Anders als ihre Vorgängermodelle bieten die neuen
Binäreingänge N 262 und N 263 alle charakteristischen Vorteile der aktuellen
Generation Hutschienen-montierter Reiheneinbaugeräte von Siemens. Konkret wurde
bei den Binäreingängen das Gehäusekonzept, die Gerätebeschriftung, die
wartungsfreien Klemmen, die Versorgung der Gerätelektronik über den KNX-Bus und
die Busklemmen vereinheitlicht. Darüber hinaus verfügen die Geräte über eine
einheitlich platzierte Programmier-LED sowie erstmals über eine Direktbedienebene
mit Statusanzeige. Sie sind eingebunden in ein durchgehendes Softwarekonzept
und Multimode-fähig (KNX S-Mode und PL-Link).
Einfache Installation und intuitive Direktbedienung
Die wartungsfreien Steckklemmen gewährleisten eine einfache
und schnelle Installation und eine maximale Flexibilität. Die übersichtliche,
intuitive Direktbedienebene ermöglicht bereits bei Inbetriebnahme die
Simulation von Eingangszuständen: Konventionelle Taster, Schalter oder potenzialfreie
bzw. spannungsbehaftete Kontakte müssen nicht eigens angeschlossen werden.
Mittels Weitbereichseingängen (N 263) für Spannungssignale von 10 bis 230 V mit
separatem Masseanschluss pro Kanal können unterschiedlichste
Spannungspotenziale beschaltet werden.
Weitere Informationen zu Siemens
Smart Infrastructure finden Sie unter
www.siemens.de/smart-infrastructure
www.siemens.de/smart-infrastructure
Zu dieser Pressemitteilung
Folgen Sie uns auf Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) gestaltet den Markt für intelligente, anpassungsfähige Infrastruktur für heute und für die Zukunft. SI zielt auf die drängenden Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels durch die Verbindung von Energiesystemen, Gebäuden und Wirtschaftsbereichen. Siemens Smart Infrastructure bietet Kunden ein umfassendes, durchgängiges Portfolio aus einer Hand – mit Produkten, Systemen, Lösungen und Services vom Punkt der Erzeugung bis zur Nutzung der Energie. Mit einem zunehmend digitalisierten Ökosystem hilft SI seinen Kunden im Wettbewerb erfolgreich zu sein und der Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln – und leistet dabei einen Beitrag zum Schutz unseres Planeten. Der Hauptsitz von Siemens Smart Infrastructure befindet sich in Zug in der Schweiz. Zum 30. September 2021 hatte das Geschäft weltweit rund 70.400 Beschäftigte.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung – das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers – einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.