Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung17. November 2020Digital IndustriesNürnberg
Siemens präsentiert ersten industriellen 5G Router
In der Industrie gibt es neben dem Bedarf für lokale
Drahtloskonnektivität eine immer stärker wachsende Nachfrage für Fernzugriffe
auf entfernte Maschinen und Anlagen. Dabei erfolgt die Kommunikation
üblicherweise über große Distanzen. Öffentliche Mobilfunknetze ermöglichen
dabei einen Zugriff auf weit entfernte Teilnehmer, beispielsweise auch in
anderen Ländern. Zudem können sich Servicetechniker von unterwegs über
Mobilfunk mit den zu wartenden Maschinen verbinden.
Die öffentlichen 5G-Netze werden dabei zu einer wichtigen
Säule für Fernzugriff und Fernwartungslösungen. So können beispielsweise in
städtischen Bereichen mit kleinen Funkzellen und hohen Frequenzen den Nutzern
sehr hohe Bandbreiten zur Verfügung gestellt werden. In ländlichen Gebieten
müssen die Funkzellen eine größere Fläche abdecken, weshalb niedrigere
Frequenzen verwendet werden. Speziell an den Rändern von Funkzellen ist zum
Beispiel bei LTE oder UMTS, oft mit massiven Einbußen der Bandbreite und
Stabilität der Kommunikationsverbindung zu rechnen. Obwohl genau in diesen
abgelegenen Orten für die Fernwartung oder Videoübertragung von beispielsweise
Wasserstationen stabile Breitbandübertragung benötigt wird. Mit den innovativen
Funktechnologien von 5G wird an den Rändern der Funkzellen deutlich mehr
Bandbreite mit höherer Zuverlässigkeit zur Verfügung gestellt und auch die
durchschnittliche Datenrate für die Nutzer innerhalb einer Funkzelle steigt. Der
neue Scalance MUM856-1 unterstützt auch 4G, sodass ein Betrieb auch bei
Nichtvorhandensein eines 5G-Mobilfunknetzes funktioniert. Zudem unterstützt das
Gerät auch die Einbindung in private lokale 5G-Campusnetze. Diesen Anwendungsfall
testet Siemens im eigenen Automotive Testcenter in einem standalone
5G-Testnetzwerk, das auf Siemens-Komponenten basiert. Hier werden fahrerlose
Transportsysteme mittels 5G angebunden, um heutige und zukünftige industrielle
Anwendungen zu testen und den Einsatz der 5G-Technologie in der Industrie
weiter voranzutreiben.
Mehr Informationen finden Sie hier
https://sie.ag/2yf9wac und unter
www.siemens.com/presse/industrial-5g.
www.siemens.com/presse/industrial-5g.
Siemens Digital Industries (DI) ist ein Innovationsführer in der Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, treibt DI die digitale Transformation in der Prozess- und Fertigungsindustrie voran. Mit dem Digital-Enterprise-Portfolio bietet Siemens Unternehmen jeder Größe durchgängige Produkte, Lösungen und Services für die Integration und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Branchen, ermöglicht das einmalige Portfolio Kunden, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen. DI erweitert sein Portfolio fortlaufend durch Innovationen und die Integration von Zukunftstechnologien. Siemens Digital Industries hat seinen Sitz in Nürnberg und beschäftigt weltweit rund 76.000 Mitarbeiter.
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Siemens verbindet die physische und digitale Welt — mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.siemens.com.
Kontakt
Katharina Zoefeld
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland
90475 Nürnberg
Deutschland
+49 (172) 5876725